This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:SDK 6.30中的 ZDO_JoinIndicationCB 中的 CapabilityFlags 错误

Guru**** 2582405 points
Other Parts Discussed in Thread: SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1183612/cc2652p-capabilityflags-in-zdo_joinindicationcb-is-wrong-in-sdk-6-30

器件型号:CC2652P
主题中讨论的其他器件:SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDKZ-STACK

如果节点的设备类型已从路由器更改为终端设备或从终端设备更改为路由器、则与 SDK6.30上的坐标系相关联。 在坐标 的 ZDO_JoinIndicationCB 回调中、 CapabilityFlags 值不是"CAPINFO_DEVICETYPE_XXXX"、而是其他错误值。 我已经测试该值为1 或2 或4。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Aries、

    是否使用 ZNP 在路由器和终端设备之间切换角色?  这是否在试运转之前发生、以及在尝试切换角色之前是否对器件进行出厂重置(即清除 NV 存储器)?  通常、 设备加入网络后无法动态切换角色。  成为终端设备的路由器将使其子设备处于孤立状态、而成为路由器的终端设备将具有多余的父信息。  在运行时更改角色会使内部 NV 设置(例如 存储在 NIB 中的 CapabilityFlags)和其他器件关联混乱。  您是否能够在 SIMPLELINK-CC13XX-CC26XX-SDK v6.30之前执行此功能?这是如何实现的?

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、加入者以 ZNP 为基础。 我将 ZNP 设置为 Router an Join into Coordinate。 加入后、擦除 ZNP 的 NV 并将 ZNP 设置为终端设备、终端设备无法加入坐标

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您应向协调器发送禁用重新加入的休假,以便它从其关联/路由表中删除节点条目。  否则、您将需要 ZC 来进一步清理邻居表和子信息、以便它不会识别加入设备的 IEEE 地址。  另一个选项是使用自定义次要 IEEE 地址、或也擦除协调器的 NV。

    此致、
    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但在 实际环境中,任何加入者都没有足够的机会发送可通过坐标接收的 leave 命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    之前加入的器件预计不会更改 Zigbee 节点类型并开始新加入。  因此、预构建的 Z-Stack 安全层不能在调试期间处理此类用例。  因此、用户需要通知 ZC 应该删除表信息的器件。  是否可以在收到有故障的 ZDO_JoinIndicationCB 后执行此操作、并在启用重新加入的情况下发送 leave 命令、以便 在 ZC 删除冲突器件信息后让 Zigbee 节点重试调试?

    此致、
    Ryan