This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352P7:与 CC1352P1F3RGZ 芯片组兼容

Guru**** 2415570 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1183473/cc1352p7-compatibility-with-the-cc1352p1f3rgz-chipset

器件型号:CC1352P7
主题中讨论的其他器件:LAUNCHXL-CC1352P1

您好!

我已经设计了一个具有 CC1352P1F3RGZ IC 部件的定制板(2.4GHz/20dBm HPA)。 我发现另一个具有更高闪存的器件 CC1352P74T0RGZR、并决定在现有定制板中使用它。

我是否需要重新设计现有的 PCB/硬件(或)    我是否可以在不进行任何设计更改的情况下将 CC1352P74T0RGZR 代替 CC1352P1F3RGZ? 请确认。

此致、
Rahul K V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    这些器  件的引脚排列和封装完全相同、但在 LAUNCHXL-CC1352P1和 LP-CC1352P7-1参考设计之间、2.4GHz 射频路径所需的无源器件发生了变化。  您应该能够在 不重新设计 PCB 的情况下更改 IC 和必要的无源组件。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    感谢您提供详细信息。 您能否指定 LP 套件设计参考来了解芯片组之间的离散更改(射频路径)?

    此致、

    Rahul K V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rahul、

    以下 是 LP-CC1352P7-1  设计文件的直接链接: https://www.ti.com/lit/zip/swrc372

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Diego、

    我需要2.4GHz 20dBm 网络射频路径离散详细信息进行交叉比较。 您共享的内容没有这些详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、Rahul。

    在 LP-CC1352P7-4原理图的第一页上、有一个表格显示了您在2.4GHz 时需要用于20dBm 的组件: https://www.ti.com/lit/zip/swrc373