This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2652P:32.768kHz 时的电容器值

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2652P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/1186058/cc2652p-capacitors-value-for-32-768khz

器件型号:CC2652P

您好 TI!

在 CC1352P2 Launch Pad 中、32.768kHz 晶体为 :FC-135 32.7680KA-AG、CL = 7pF。

使用的电容器 C81和 C91分别为12pF 和15pF (请查看图片)。

对于采用相同晶体  FC-135 32.7680KA-AG 的 CC2652P 定制设计、32.768kHz 晶体电容的最佳选择是:

12pF/15pF

12pF/12pF

7.5pF/7.5pF  

非常感谢。

此致