This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:SMARTRF05BB 修订版1.1数据表(用于 RS232)

Guru**** 2618835 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/723444/cc2530-smartrf05bb-rev-1-1-datasheet-for-rs232

器件型号:CC2530

我有几个 SMARTRF05BB Rev 1.1我在 CC2530ZDK 上看到的是 SMARTRF05的数据表、但它说"版本1.0、1.1、1.2、1.4、1.5和1.6仅为内部版本"。  

在哪里可以找到版本1.1的数据表?

我尝试按照中的信息进行操作:   但我发现 UART RX 和 TX ( P5 )不起作用。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有提供修订版1.1数据表。 请附上 SmartRF05EB 设置的图片、其中显示了修订版号。 当您说"UART RX 和 TX (P5)不起作用"时、您的意思是什么? 您是否已使用示波器验证了这一点?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Ben、

    您是否有要提供的更新?

    此致、
    Ryan