This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:文档和示例 Zigbee

Guru**** 2993150 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, CC2531, CC2650, SYSBIOS, TIMAC, Z-STACK, CC2538, CC2530, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/677521/launchxl-cc2650-documentation-and-examples-zigbee

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2531、 CC2650、 SYSBIOS、 TIMAC、 Z-STACK、 CC2531EMK 、 CC2538、 CC2530、 CC2560

您好!

我刚刚购买了5个 LauchXL-CC2650和1个 CC2531软件狗。

此项目出于学术目的、我想使用 ZigBee 和 CC2531作为监听器连接5个 CC2650板、以查看他们发送的所有软件包。

我查找 ZigBee 示例、但我丢失了所有相关信息。 我没有太多时间、我想知道您是否可以向正确的方向指示。

我只想相互发送包、有没有任何示例可以做到这一点。 如果存在、我可以在哪里找到它以及如何使用它。

我下载 z stack home automation 1.2.2和 IAR、但我可以使用有限大小的许可证、还是需要另一个许可证?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Angel、

    您是否看到了本指南? processors.wiki.ti.com/.../CC2650_LaunchPad_User's_Guide_for_ZigBee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650没有足够的 RAM/闪存来在 SOC 模式下运行 Zigbee 协调器或路由器,因此必须以 ZNP 模式运行 CC2650以充当协调器来形成 Zigbee 网络。 对于 ZNP、您将需要一个额外的 MCU 来运行 ZAP、也可以使用带有 ZTool 的 PC 作为 ZAP。 您可以参考 sunmaysky.blogspot.co.uk/.../setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.html 了解如何使用 ZTool 设置协调器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的重播、
    要将其用作 ZNP、我是否需要在 IAR 上进行任何特殊配置? 此外、我是否需要完整的试用许可证、大小不是问题?

    谢谢大家、此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    无需在 IAR 上进行特殊配置。 您需要完整的 IAR 许可证来构建 ZNP 示例、但您可以先使用试用版进行评估。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Yk Chen、

    当我尝试编译并运行 ZPN 时、我收到此错误。
    请帮帮我。

    此致!

    运行"c:\ti\xdctools_3_30_06_67_core/xs"-xdcpath="C:\ti_tirtos_simplelink_2_11_01_09\packages;C:\ti_tirtos_simplelink_2_11_01_09\时出错
    products\BIOS_6_41_02_41\packages;C:\ti_tirtos_simplelink_2_11_01_09\products\cc26xxware_2_20_06_14829\inc;C:\ti_tirtos_simplelink_2_11_01_09\
    products\cc26xxware_2_20_06_14829\driverlib;C:\ti_tirtos_simplelink_2_11_01_09\products\cc26xxware_2_20_06_14829" IAR.tools.configuro -c "C:\Program
    文件(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm"--cc "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\bin\iccarm.exe"
    --device "CC2650F128"--compileOptions "dummy.c -D ewarm -D flash_rom_build -D use_icall -D HEAPMGR_size=6500 -D
    feature_MAC_security -D feature_green_power -D feature_enhanced _sacon -D
    iCall_HOOK_ABORT_FUNC=halAssertHandler -D CC26XX -D XDC_RUNITY_LOG_DISABLE_ALL -D XDC_RUNITY_ASSERT_DISABLE_ALL -D
    MODULE_CC26XX_7X7 -D xMODULE_CC26XX_5x5 -D xMODULE_CC26XX_4x4 -D ZDO_API_ADVANCED -D HAL_ASSERT_SPIN -D NEW_FUNC=-D
    Data=-D feature_system_stats -D ZDNWKMGR_MIN_Transmissions = 0 -D secure=1 -D TC_LINKKEY_Join -D
    DSECMGR_TC_DEVICE_MAX=16 -D HOLD_AUTO_START -D ROM_SBL -D FITY_NVEXID -D NPI -D NPI_SREQRSP -D NPI_USE_UART -D
    NPI_UART_BR=115200 --diag_suppress pa050 -o C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx\
    EndDevice-Pro_Secure_Link_Key_Join\Obj --debug --endian=little --CPU=Cortex-M3 -f C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\
    ZNP\CC26xx\znp.cfg -f C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx\..\Tools\CC26xx\znp_f8wConfig.cfg -f C:\ti\simplelink\
    Zstack_home_1_02_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx\..\Tools\CC26xx\f8wEndev.cfg -f C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\
    Zstack\ZNP\CC26xx/configPkg/compiler.opt.defs --aeabi -e --FPU=None --dlib_config \"C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\
    arm\inc\DLib_Config_Normal. h\"--preinclude C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/../../../tools/CC26xx_Tracer/dbg.h -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx\-I C:\ti\simplelink\
    Zstack_home_1_02_044539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/StackTask\-I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02A_44539\projects\Zstack\ZNP\
    CC26xx/AppTask\-I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx/./../../../Projects/zstack/common/CC26xx/SmartRF06 -I
    C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02A_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/npi - I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\
    projects\Zstack\ZNP\CC26xx/./../../../Components/mt -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/mt/icall -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx/./../../../Components/stack/icall -I C:\ti\
    simplelink\Zstack_home_1_02_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/stack/icall/client -I C:\ti\simplelink\
    Zstack_home_1_02_044539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/applib/heap -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\
    Zstack\ZNP\CC26xx/./../../../Components/hal/include -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/hal/target/_common/cc26xx -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/hal/target/CC2650/rom -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/hal/target/CC2650TIRTOS -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/osal/include -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/services/sdata -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/services/saddr -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/services/nv -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/services/nv/cc26xx -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/services/aes -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/icall/include -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/mac/include
    i C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/mac/include/cc26xx -i C:\ti\simplelink\
    Zstack_home_1_02_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/mac/high_level -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\
    projects\Zstack\ZNP\CC26xx/./../../../Components/mac/low_level/cc26xx -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/mac/low_level/cc26xx/ROM_Support -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/mac/low_level/cc26xx/CM0_Patch -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/stack/icall -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx/./../../../Components/stack/zdo -I C:\
    TI\simplelink\Zstack_home_1_02_02A_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/stack/af -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\
    projects\Zstack\ZNP\CC26xx/./../../../Components/stack/nwk -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Components/stack/sec -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx/./../../../Components/stack/sys -I C:\
    TI\simplelink\Zstack_home_1_02_02A_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/stack/sapi -I C:\ti\simplelink\
    Zstack_home_1_02_044539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx/./../../../Components/zmac -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02A_44539\projects\Zstack\
    ZNP\CC26xx/./../../../Components/zmac/f8w -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\
    CC26xx/./../../../Components/mac/include -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNp\
    CC26xx/./../../../Projects/zstack/ZNP/Source -I C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx/./../common/CC26xx -I C:\ti\
    tirtos_simplelink_2_11_01_09\products\cc26xxware_2_20_06_1489/\-I C:\ti_tirtos_simplelink_2_11_01_09\products\cc26xxware_2_20_06_1489/inc\-I C:\ti\
    tirtos_simplelink_2_11_01_09\products\cc26xxware_2_20_06_1489/driverlib\-ohz"-linkOptions "-o C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_44539\
    projects\Zstack\ZNP\CC26xx\EndDevice-Pro_Secure_Link_Key_Join\EXE\ZNP_enddev_pro_secure_linkkeyjoin.out --config_def CC2650=1 --config_def
    use_sysbios_in_rom=1 --config_def flash_rom_build=1 --map C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx\
    EndDevice-Pro_Secure_Link_Key_Join\List\ZNP_enddev_pro_secure_linkkeyjoin.map -config C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\
    Zstack\ZNP\CC26xx\cc26xx_app_stack_组合型.ICF -f C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02A_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx/configPkg/linker.cmd
    --keep __vector_table --semihosting C:\ti_tirtos_simplelink_2_11_01_09\products\cc26xxware_2_20_06_1489/driverlib/bin/IAR/driverlib.lib C:\ti\simplelink\
    Zstack_home_1_02_44539\projects\Zstack\ZNPS\CC26xx\..\Libraries\CC26xx\bin\EndDevice.a C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_44539\
    projects\Zstack\ZNP\CC26xx\..\..\..\..\..\Projects\common\TIMAC_ROM_Release\03282014\TIMAC_ROM_PATCH.symbols --entry __IAR_program_start --vFE
    --text_out local"--profile 发行版--projFile "C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_44539\projects\Zstack\ZNP\CC26xx\ZNP.EWP"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个 IAR 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    用于 ARM 8.22.2.15996的 IAR Embedded Workbench
    IAR Embedded Workbench 共享组件8.0.15.5379
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Home 1.2.2a 的 CC2650示例由 IAR EWARM 7.40构建、因此我建议您使用相同的版本。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、我将尝试使用该版本。
    我在该链接中还有另一个问题: sunmaysky.blogspot.mx/.../setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.html
    十六进制文件的位置以及如何下载到 CC2531

    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 LAUNCHXL-CC2650? 如果是、您应将 ZNP 下载到 LAUNCHXL-CC2650、并使用它替换 CC2531 ZNP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、但我需要 CC2531作为协调器吗?

    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、您可以在 LAUNCHXL-CC2650上运行 ZNP、以便与 ZTool 配合使用以充当协调器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、但我还需要监听软件包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您有 CC2531 USB 软件狗、则可以将其与 Ubiqua 协议分析器配合使用来监听软件包。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    很棒! 我是否需要将任何软件与出厂软件放在一起、以便使用 Ubiqua 使其工作?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您安装了数据包监听器、监听器十六进制文件位于 C:\Program Files\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general \firmware。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载 IAR 7.4、但现在出现此错误:
    "$XDCROOT$/xs"--xdcpath="$XDCPATH$" IAR.tools.configuro -c "$TOOLKIT_DIR$"--cc "$Compiler_path$"--device "$device$"--compileOptions $Compiler_args_root_ex引号$-linkOptions $linkage_args_projpath$$$-projpropode_proj$-out_propoted
    我看到您以相同的错误回复某人、告诉他自定义参数变量在 IAR 工具中设置不正确。 尝试从工程文件夹导入它、然后重新编译。
    我该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    以 SampleSwitch 为例,您可以转到 IAR->Tools->Configure Custom Argument Variables 以首先删除所有内容,然后在 C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleSwitch\CC26xx 下导入 SampleSwitch.custom_argvars

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的参与、但现在当我尝试下载或调试代码时、我遇到了这个问题。
    致命错误:加载 ftd2xx.dll 失败
    确保已安装 TI 仿真包。
    它可以在 IAR 嵌入式工作台安装中找到。

    我有 TI 仿真、但在尝试修复错误时卸载了它。
    我已经运行了 IAR 安装、但它不起作用。 如何重新安装该软件包?
    感谢您的所有帮助!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以下载 XDS 仿真软件包 ROM processors.wiki.ti.com/.../XDS_Emulation_Software_Package 进行安装。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我下载并安装了最后一个版本、但它给了我相同的错误。
    我应该怎么做?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否进行屏幕截图以向我展示现在发生了什么情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     当然!

    ´s 一张图片!

    我´m VirtualBox,因为我有 MAC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试重新安装整个 Z-Stack Home 1.2.2a 以查看它是否能解决问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、它不起作用...
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    由于您使用的是 LaunchPad、您是否在 IAR 中选择了 XDS110的调试器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我只能选择 TI XDS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    n´t 我没有正确搜索、我将其更改为 XDS110、现在它显示了一个图例、我必须更新固件。 我应该安装旧版本的 TI 仿真器吗?
    很抱歉、我现在提出的所有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需让 IAR 更新固件并再次进行测试即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我应该更新 IAR 吗? 或者如何执行更新 FW?
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您尝试从 IAR 下载和调试软件时、IAR 会要求您更新固件、只需单击"OK"即可完成。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是我得到的误差。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    只需单击"acceptar"、它应该会为您更新固件。 完成后、您可以再次进行调试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、我单击"acceptar"、如果我再次进行调试、则会出现相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用哪个 IAR 版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    7.402.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试转到 c:\ti\ccs_base\con\uscif\xds110、然后按照文件夹下的 readme.txt 更新 XDS FW。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,YK,
    感谢您的参与... 我现在可以进行编程和调试。
    是否可以将 CC2531EMK 用作协调器以及监听器?
    谢谢!!!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您可以将 CC2531EMK 用作协调器或监听器、但不能同时将其用作协调器和监听器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、如果我要用作监听器、我必须安装位于 C:\Program Files\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general \firmware 的十六进制文件、对吧? 或者使用工厂程序、我可以这么做吗? 此外、如果我要安装十六进制文件、我需要 CC 调试? 或者是否有其他方法? 最后一个问题是将我的计算机配置为具有 ZPA 的 ZPA 我需要在一个 cc2650中安装 ZNP_Coordinator pro_secure_linkkeyjoin.hex? 或者我该怎么做? 我将连接5个 CC2650。
    感谢您的所有支持!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、您必须在 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\SmartRF Tools\Packet Sniffer\bin\general\firmware 下将 sniffer_CC2531.hex 下载到您的 CC2531EMK 以供监听器使用。

    2.是的、您需要 CC 调试器。

    3.您应该在其中一个带有 Ztool 的 LAUNCHXL-CC2650上运行 ZNP_Coordinator pro_secure_linkkeyjoin.hex 以形成 Zigbee 网络。 对于其他4个 LAUNCHXL-CC2650、您可以使用 Ztool 运行 ZNP_enddev_pro_secure_linkkeyjoin.hex 作为终端设备、或使用 Ztool 作为路由器来加入 Zigbee 网络。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、不需要 IAR 上的 ZStack?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 CC2650 ZNP、则会有预构建的 ZNP 十六进制文件、您不需要 IAR。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果我想使用 Ztool 将计算机用作协调器、是否可以使用创建的 IAR 代码?
    CC2531中的预充电代码有什么作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用 Ztool 将计算机用作协调器、则不需要 IAR。
    2.我不明白您的意思是"CC2531中的预充电代码有什么作用?"
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    其他哪些设备充当协调器? 另外还有 CC2531
    2.如果我刚购买 CC2531、它可以配合使用、或者我需要上传代码来执行任何操作?

    感谢所有支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您也可以使用 CC2530或 CC2538充当协调器。 CC2652也可以充当协调器。
    具体取决于您在 CC2531上运行的固件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    那么、我尝试将协调器代码下载到 LaunchXL-CC2650、它确实如此、这是正常的吗? 我如何知道一个终端设备连接到此协调器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法理解您的问题。 请详细说明。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    以获得该答案
    3.您应该在其中一个带有 Ztool 的 LAUNCHXL-CC2650上运行 ZNP_Coordinator pro_secure_linkkeyjoin.hex 以形成 Zigbee 网络。 对于其他4个 LAUNCHXL-CC2650、您可以使用 Ztool 运行 ZNP_enddev_pro_secure_linkkeyjoin.hex 作为终端设备、或使用 Ztool 作为路由器来加入 Zigbee 网络。

    是否有任何文档?
    我说的另一件事是、我能够将我的 cc2650编程为协调器。 这意味着它可以作为协调器工作、或者程序应正确下载。

    此致