This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LAUNCHXL-CC2650:文档和示例 Zigbee

Guru**** 2996850 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531EMK, CC2531, CC2650, SYSBIOS, TIMAC, Z-STACK, CC2538, CC2530, CC2560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/677521/launchxl-cc2650-documentation-and-examples-zigbee

器件型号:LAUNCHXL-CC2650
主题中讨论的其他器件:CC2531、 CC2650、 SYSBIOS、 TIMAC、 Z-STACK、 CC2531EMK 、 CC2538、 CC2530、 CC2560

您好!

我刚刚购买了5个 LauchXL-CC2650和1个 CC2531软件狗。

此项目出于学术目的、我想使用 ZigBee 和 CC2531作为监听器连接5个 CC2650板、以查看他们发送的所有软件包。

我查找 ZigBee 示例、但我丢失了所有相关信息。 我没有太多时间、我想知道您是否可以向正确的方向指示。

我只想相互发送包、有没有任何示例可以做到这一点。 如果存在、我可以在哪里找到它以及如何使用它。

我下载 z stack home automation 1.2.2和 IAR、但我可以使用有限大小的许可证、还是需要另一个许可证?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有直接的文档向您展示如何将 LAUNCHXL-CC2650用作 ZNP 协调器/路由器/终端设备,但您可以参阅 Z-Stack doc 文件夹中的 Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf 以了解有关 ZNP 操作的更多信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    能否使用 smarttrf06对 CC2531进行编程?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不需要、您必须使用 smarttrf05或 CC 调试器对 CC2531进行编程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢所有的支持、

    我使用本指南:  

    n´t 我不知道这个 SampleSwitch 是 CC2650上的程序、它在 ZigBee 中连接了什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须将 SampleSwitch 下载到 LAUNCHXL-CC2650、并在另一个 CC253x 器件上设置 SampleLight (作为协调器运行)、以使 SampleSwitch 加入 SampleLight 网络。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    甚至 CC2531软件狗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您可以参阅 sunmaysky.blogspot。tw/.../setup-zigbee-ha-coordinator-with-ti.html
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2531软件狗可以作为 ZStack 的协调器? 如果可能、我将需要 ZStack 3.1? 或什么版本?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack Linux Home GW 软件包中为 CC2531预构建了 ZNP HEX。 您可以将其下载到 CC2531以使其正常工作,并且它基于 Z-Stack Home。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    但是、如果我想为 CC2531制作协调器代码、我可以使用 ZStack 吗? 我需要哪个版本的 ZStack?

    CC2650 Launch-XL 支持 RF4CE?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    1.您是否打算在没有主机 CPU 的情况下将 CC2531用作独立协调器或将 CC2531与 Z-Stack Linux Home GW 参考设计结合使用?
    2. CC2650 Launch-XL 不支持 RF4CE
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我打算将 CC2531用作独立的协调器、而无需主机 CPU。 有可能吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我应该使用哪种 ZStack?
    另一个问题是、两个 cc2650之间是否有任何通信方式? 它不必是 ZigBee 协议。
    谢谢你
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您也使用 Z-Stack Home 1.2.2a。 要在两个 LAUNCHXL-CC2650之间进行通信、您还可以在 dev.ti.com/.../中使用射频示例
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试使用 RemoteTI、但当我编译代码时、我收到错误消息:.ram0StartAddr =(uint32)(_section_begin ("RWDATA") exprision 必须具有常量值。 我选择项目 RNP。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此问题与讨论标题不匹配。 请发布新帖子。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢!
    您提到我可以使用 RFexamples 来通信2个电路板。 但我n´t 了代码,无法编译它......
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否使用 CCS 构建射频示例代码?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我尝试了、但当我搜索文件将其上载到 CCS 时、它不会出现。 我能够使用 CCS 云对它们进行编程。 但是、是否可以使用 CC2531嗅探该软件包?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    此示例适用于 CC2650DK、并将使用 SMartRF06上的按钮/LCD。 您是否将板级配置文件修改为 LAUNCHXL-CC2650并尝试将 LCD 输出转换为 UART?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不n´t、我没有改变任何东西。 但我可以在 LED 中看到何时接收到封装。 CC2531可以监听此软件包吗?
    此外、我如何在 IAR 中知道程序需要多少闪存?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我假设如果您使用 SmartRF Studio 并连接 CC2531、CC2531应该能够嗅探软件包。
    2.当您在 IAR 中构建项目时、它会生成映射文件、并显示程序使用的闪存大小。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yikai、

    我购买了具有 smartRF05的 CC2530。  

    使用 SampleSwitch http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2650_LaunchPad_User's_Guide_for_ZigBee。

    我想将 CC2530用作协调器、因此我应该按照指南的所有内容进行操作、并将 CC2530编程为 SampleSwitch、将 CC2560编程为 zstackcore?

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、您应该将 CC2530编程为 SampleLight 并使 CC2650保持运行 SampleSwitch。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我将使用 SampleLight、而 cc2650将其编程为 SampleSwitch。

    当我尝试下载应用程序时、在 cc2650中出现此错误。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试更换连接在桌面和 LAUNCHXL-CC2650之间的 USB 电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不,我得到了同样的错误…
    此外、我还尝试从 C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\Zstack\HomeAutomation\SampleLight\CC2530DB 运行 SampleLight。 我的 IAR 为空。
    我应该怎么做?

    万分感谢 YK
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该在 C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleSwitch\CC26xx 下找到适用于 CC2650的 SampleSwitch
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但是、如果我仍然有相同的误差吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2530软件位于 C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\Zstack\HomeAutomation\SampleLight\CC2530DB 中。 目录权限? 因为 C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_02a_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleSwitch\CC26xx 仅适用于 cc2650? 对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。 如果您仍然有问题或困难、您能通过一些屏幕截图来显示您的问题吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、

    我仍然有同样的问题。

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您使用闪存编程器2下载预编译的十六进制文件、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我忘记重新安装 emu 软件包。 它现在可以工作了。
    现在、我应该从哪个目录获取它的 lightswitch?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650的 SampleSwitch 位于 C:\ti\simplelink\Zstack_home_1_02_44539\projects\Zstack\HomeAutomation\SampleSwitch\CC26xx 下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我已经进行了更改并对 cc2650进行了编程。
    但是对于协调员、我需要使用样例吗? 哪个目录? 是什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于 CC2530 SampleLight、它位于 C:\Texas Instruments\Z-Stack Home 1.2.2a.44539\Projects\Zstack\HomeAutomation\SampleLight\CC2530DB 下
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、我必须下载用于8051的 IAR、但哪个版本? 还是没关系?

    此致!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是在 Z-Stack Home Release Notes.txt 中指定的 EW8051 9.10.1
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我完成 了本指南 http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC2650_LaunchPad_User's_Guide_for_ZigBee 中指定的所有步骤 
    我已经使用 SampleLight 将 CC2530编程为协调器、并将 cc2650编程为 SampleSwitch、但它不起作用。

    我是否遗漏了什么? 您是否有一个我可以下载并工作的. hex 样片? 用作协调器 CC2530和终端设备 cc2650?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不保留我为测试而构建的 hex 文件。 我建议您设置监听器、以首先检查无线传输中发生的情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、是否有任何示例只能下载 CC2530并使用 CC2530创建网络、然后使用 cc2650发送软件包?

    我n´t 更改任何代码吗? 明天、我将进行演示、以展示 cc2650是可用于项目的电路板。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最简单的方法是在 CC2530上运行 SampleLight 协调器、在 CC2650上运行 SampleSwitch 器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试监听 CC2650、但它不发送任何消息。

    我开始调试代码、当我按下两个按钮中的任何一个时、它都会执行任何操作。 我在 handlekeys 的 switch.c 中放置一个断点、它永远不会到达该点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在测试或调试应用之前、您是否将 ZStackCore 下载到 CC2650?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angel、

    您的应用是否正常工作?

    由于不活动、我将关闭此线程。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Marie、
    未完成、但几乎
    按钮无法正常工作
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Angel、

    如果您从插件运行未经编辑的项目、按钮是否正常工作?