This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:LQI 请求在发送的缓冲区中累积

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/723723/cc2538-lqi-requests-build-up-in-buffers-as-sent

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

这是一个我们一年多来一直在追逐的错误的延续。 今天、我们终于解决了这个问题。

如果 LQI 请求被发送到无响应(即离线)路由器、并且 ZC 具有此设备的路由/条目、则该请求将永远位于网络数据库中。 在这里、它的状态为  

NWK_DATABUF_Sent。
这看起来是一个严重的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您使用的是哪个 Z-Stack 版本、您如何知道该请求将永远位于网络数据库中?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们添加了一个 MT 例程、以在很长时间之前公开缓冲区的信息、从而增强我们的用户土地应用程序(ZNP)中的排队规则。

    无论如何、这看起来实际上是我们的错误、我们在应用补丁来解决 Z-Stack 3.0.1已知问题时出错-它与我们自己的补丁冲突、导致传输的数据包在队列中丢失。

    无论如何都谢谢。