This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:ZNP 规范文档的位置

Guru**** 2539740 points
Other Parts Discussed in Thread: Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/722728/cc2538-location-of-znp-specification-document

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件:Z-stack

抱歉、如果这是一个愚蠢的问题(我确定是这样!) 但是、有人能告诉我最新 ZNP 规范的位置。 ZStack EXE 文件中的一个版本似乎是一个简短的版本,它似乎没有描述所有命令,并且比我们几年前仅22页使用的规范要短得多。

非常感谢

Chris

ZigBee Java 库: github.com/.../com.zsmartsystems.zigbee

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您安装最新的 Z-Stack 3.0.1、则可以在 C:\Texas Instruments\Z-Stack 3.0.1\Documents\API 中找到 Z-Stack ZNP Interface Specification.pdf 和 Z-Stack Monitor and Test API.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我相信这是我正在查看的文档-我知道我的版本已经有几个月的历史了(作为一个 EXE、对于我们中不使用 Windows 的人来说、更新并不是那么简单)。 您能否确认此版本的文档是完整版本(超过22页)? 如果是、我将尝试找到一种更新方法。

    谢谢。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、文档仅包含22页。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    好的、谢谢。 这是我的版本、我不认为这是完整的文档。 有一个较旧的版本比这个版本更加完整、并且这个版本只包含少量的 API 调用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Z-Stack 监控和测试 API.pdf 中详细介绍了 ZNP API 调用
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    但这不提供串行数据格式、对吗? 从内存中、我认为这只提供 C API 调用、如果没有命令列表及其各自的串行代码、我不确定如何在这两者之间进行转换。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、MT 命令是 ZNP 使用的串行命令的格式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    实际上、这是正确的答案- Z-Stack 监控和测试 API.pdf 中记录了这些内容

    谢谢。