This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530 Z-Stack

Guru**** 2562120 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530, MSP430F5529, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/722821/cc2530-cc2530-z-stack

器件型号:CC2530
主题中讨论的其他器件: MSP430F5529Z-STACK

您好!

我希望通过使用 AssocFindDevice()函数的 ZAP-ZNP 接口从 CC2530获得 Tx RSSI 和 Rx RSSI。

我能否通过本地 CC2530器件的 ZNP 接口获取到 MSP430F5529器件的 RSSI 值?

我使用 SREQ 设置缓冲器:0x01 0x27 0x49数字;其中我将数字设置为1。  我在 SRSP 中收到全为零的值:0x12 0x67 0x49 0x00 0x00... 0x00

如何确定 SREQ 中的数字值?  在哪里可以找到相关器件列表、我是否需要在本地 CC2530器件列表中查找本地 CC2530?

我可以通过一个示例来了解这是如何工作的。

谢谢、

ED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、您可以!
    您可以在 AF_INVING_MSG 中看到 LQI。 您可以通过 UART 或 SPI 将 ZDO_MGMT LQI_REQ 发送到 ZNP 并获取 ZDO_MGMT LQI_RSP
    LQI 和 RSSI 取决于。

    您可以看到 ZMAC LQI 调整 是 《Z-Stack 3.0开发人员指南》的19章