This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:无线引导加载程序功能?

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/722658/cc2531-wireless-bootloader-capabilities

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

大家好、

我想知道我们是否有任何与 CC2531的引导加载程序配置相关的配套资料。 更具体地说、正在寻找允许对器件进行无线编程的版本。

我看了另一篇 E2E 文章和 wiki、但无法找到与无线配置相关的任何内容:

http://processors.wiki.ti.com/index.php/CC253x_Serial_Boot_Loader

https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/zigbee_6lowpan_802-15-4_mac/f/158/t/542780?CC2531-Bootloader

有什么想法吗?

谢谢!

黄亚瑟

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Arthur:

    如果您使用的是 Z-stack、则应通读《Z-Stack OTA 升级用户指南》(SWRA353)。 初始固件更新必须刷写到器件中、因为正确的引导加载程序未进行预编程、但之后您将能够使用 Zigbee OTA 集群无线更新固件。

    此致、
    Ryan