Other Parts Discussed in Thread: CC2531
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:CC2531工具/软件:Linux
大家好:
我不熟悉这些器件(CC2531)的使用、希望您能帮我、我将解释问题。
我有一个使用 Xbee 器件创建的 Zigbee 网络、因此我需要检查链路是否安全。 为此、我购买了无线 Zigbee CC2531监听器 USB 软件狗、它允许使用固件 Killer Bee 检查2.4GHz 频率下的链路。
我在安装 Killer Bee 固件的地方安装了 Linux Kali、但我无法识别我的器件"无线 Zigbee CC2531监听器 USB 软件狗"、我不知道这是 Linux 版本的问题、还是器件损坏、 或者我需要为此安装一些驱动程序。
现在、当我连接 USB 设备时、Linux 无法识别它是否可以安装、Killer Bee 的应用程序无法将其识别为有效接口。
我需要在 Linux 中执行什么操作、以便可以使用器件"无线 Zigbee CC2531监听器 USB 软件狗"