工具/软件:TI C/C++编译器
大家好,我有 CC2530模块 。我想把它们连接在一起,构建一个网络 ;作为第一个简单的测试,我想在 SampleSwitch 中启动一个计时器,在 Samplelight 中,打开和关闭 LED。 我还没有评估板、因此我不知道 应该 如何将它们连接在一起。 在 zstack3.0中的示例代码中,我应该更改什么来构建无电路板的网络(我没有密钥和操纵杆来提供用于构建 网络和查找其他点以加入和更改模块状态等的启动命令。), 那么、您能不能在代码方面提供帮助、我应该做什么以及更改样片、以便在 SampleSwitch 侧构建和启动 NWK、另一方面、加入 NWK 并在 Samplelight 模块中打开/关闭某些 LED (例如打开/关闭 p0.0和 p1.1)。
(我的意思是在不使用评估板的情况下创建和启动网络的代码是什么? )[我试图准确地说我的目标,抱歉 我的英语不好。 ;)]