This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:协调器未启动网络

Guru**** 2815965 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538, SMARTRF06EBK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/682570/cc2538-coordinator-not-starting-the-network

器件型号:CC2538
Thread 中讨论的其他器件: SMARTRF06EBK

大家好、

有一段时间、我遇到了有关使用 cc2538的协调器的这个奇怪问题。 问题是、如果我将代码上传到板(协调器 FW)、协调器将不会启动网络(devState = DEV_init always)、并且在连续按下 RESET 按钮几次后、它将启动网络。 我不明白原因是什么、Ubiqua 协议分析器上没有数据包。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我正在使用 ZStack Mesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否使用原始 GenericApp 示例?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已经修改了它,但它有时起作用,例如,如果协调员在经过一些困难之后启动,它通常会在这之后启动1-15次。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的代码必须有问题。 我建议您使用原始 GenericApp 逐个添加您的自定义代码、以验证导致问题的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为我没有改变任何关于网络的事情。 此外、如果它作为蒸煮机启动、经过多次尝试后、如果重新启动、它将正常启动。 仅当首次或之后刷写代码(路由器 FW)时才会发生这种情况。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已在事件循环中调试了器件状态、状态将从 DEV_HOLD 更改为 DEV_init、但此后没有任何变化。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否更改了 GenericApp.c 以外的源文件?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    e2e.ti.com/.../650408

    我已经注释掉了这个函数调用 ZDAppCheckForHoldKey()
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    删除 ZDAppCheckForHoldKey 不会导致这样的问题。 您是否修改了其他内容?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我没有更改源代码中的任何其他内容。 我有用于 cc2538的定制板、但我认为这不会导致任何问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    曼苏尔

    未以任何方式修改 GenericApp 时是否会出现此问题? 您的 CC2538定制板(晶体、电源等)可能存在问题、因此我还建议您交叉检查 SMARTRF06EBK。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Mansoor、

    请提供状态更新或将其中一个回复标记为已解决您的问题。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ryan

    很抱歉、我无法回复、我将在周三更新您的状态、感谢您的帮助。