This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:halSlepWait 的单位??

Guru**** 2611385 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/721477/cc2530-unit-of-halsleepwait

器件型号:CC2530

halSlepWait-function 参数的哪个单元?

是毫秒? 或 usec? 可能是抽象时间?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当您未提供所指软件的相关信息时、不容易回答。

    CC2530的 halSlepWAIT 函数可在此处找到:

    github.com/.../hal_sleep.c

    以微秒为单位的等待持续时间作为参数。

    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,你,Siri!