This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 编译器/CC2530:分析

Guru**** 2613765 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/721264/compiler-cc2530-analyze

器件型号:CC2530

工具/软件:TI C/C++编译器

大家好、这些变量的含义是什么?
谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nh、

    ZCL_KEY_Establish  适用于 Zigbee 智能能源密钥建立集群(您可以参阅此处的 Zigbee 智能能源配置文件规范

    LCD_SUPPORTED  适用于连接到器件的 LCD、例如使用评估板。 这将执行所有初始化、并在 LCD 上显示 UI 等

    最棒的

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tnx、  
     zmain_cert_init 和 zmain_dev_info、zmain_VDD_check 函数是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    zmain_cert_init  用于初始化 Certicom 证书以实现 Zigbee 智能能源安全性

    zmain_dev_info  用于在 LCD 显示屏上显示器件的 IEEE 地址

    zMAIN_VDD_CHECK  用于确保电源电压足够高、以便能够运行。

    所有这些函数都有注释、您可以查看这些注释以查看每个函数的功能说明。 您还应该能够查看 API 指南文档以了解有关该函数的信息

    最棒的

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢