This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:重新加入参数

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/684954/cc2538-rejoin-parameters

器件型号:CC2538

尊敬的所有人:

   一个终端设备重新加入网络的基本逻辑是什么?

   此过程中需要哪些类型的参数。

  我想自己模拟这个过程、但我没有完全的逻辑。

  此致

    王西安

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当终端设备与其父节点断开连接时、它将启用孤立状态并开始发送信标请求以查找要重新加入的新父节点。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能告诉我我可以遵循哪个 API 吗? 我刚在 bdb.c 中找到 bdb_rejoinNWK(),结果它不起作用。 代码中存在孤立状态的信标请求的哪一部分?

    此致
    王西安
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它在中

    if (事件和 SampleApp_End_DEVICE_REACT_EVT)

    BDB_ZedAttempt RecoverNWK();
    return (事件^ SampleApp_end_device_return_EVT);