This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC1352R:在 CC1352R 上运行 CAN CC2652R Zigbee 插件示例

Guru**** 2567785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC1352R, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/684248/cc1352r-can-cc2652r-zigbee-plugin-example-run-on-cc1352r

器件型号:CC1352R
主题中讨论的其他器件: CC2652R

大家好、

CC2652R Zigbee 插件示例能否在 CC1352R 器件上运行?

如果不是、我们需要更改什么才能使 Zigbee 软件在 CC1352R 上运行?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我曾尝试过但无法使 CC2652R Zigbee 插件示例在 CC1352R 上运行。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Victor:

    在计划于今年中发布的 Zigbee 插件更新中、敬请关注 CC1352R 器件支持。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    我们能否做一些小改动、以便在 CC1352R 上提供当前的 CC2652插件示例支持。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Victor:

    不幸的是、它不会这么简单、我建议您等待正式发布、我们可以在必要时离线讨论。

    此致、
    Ryan