This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何将 CC 调试器连接到 EM 适配器 BoosterPack?

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EMK, CC2530EM, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/682930/cc2530-how-to-connect-cc-debugger-to-em-adapter-boosterpack

器件型号:CC2530

您好!

我购买了 CC 调试器和 EM 适配器 Booster Pack 来调试 CC2530EMK。

但是、请说明如何连接它。

可以给我一些提示吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我假设您需要参考 CC2530EM 原理图EM 适配器 Booster Pack 原理图 和图6。 CC 调试器用户指南中用于调试8051 SoC 的最小连接以进行连接。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放。

    我提到了3份文件。

    我认为、如果我按如下方式进行连接、那么它能够进行调试。
    请告诉我、没错。

    CC2530EMK - EM 适配器- CC 调试器
    P2.1 - GPIO0 -调试数据
    P2.2 - GPIO2 -调试时钟
    RESET_N - RESET - RESETn
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、正确。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    互联。

    但是、显示"无芯片"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    GPIO0 -调试数据被映射到 GPIOA 和 GPIO2 -调试时钟被映射到 EM 适配器 Booster Pack 上的 GPIOB。 您连接到 EM 适配器 Booster Pack 上的错误引脚。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我出了什么问题。

    我按如下方式连接。

    CC2530EMK - EM 适配器- CC 调试器

    P2.1 - GPIO0 (A)-调试数据

    P2.2 - GPIO2 (B)-调试时钟

    RESET_N - RESET - RESETn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的 GPIOA 和 GPIOB 似乎相反。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、键入内容缺失。


    我想,我没有错(也许..)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您确定使用了正确的 GPIOA 和 GPIOB 引脚、则另一个点是 Rbin 电缆。 我建议您将 GPIOA、GPIOB 和 RESET 直接连接到 CC 调试器、而无需 RIOBIN 电缆。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议。


    我尝试了、但无法解决。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    连接看起来正常。 您确定 CC2530EM 是否供电良好?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将 USB 连接到 EM 适配器。
    也许、已通电。


    是否有方法检查它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用万用表检查 VDD 引脚上的电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我检查了电压。

    但是、没问题。。。

    CC2530EM VDD:3.2V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您不使用 EM 适配器 Booster Pack 并将 CC 调试器连接到 CC2530EM、它是否起作用?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我无法进行检查。
    原因、我没有其他器件。

    我只有 CC2530EM、EM 适配器 BoosterPack、CC 调试器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不明白。 由于您有 CC 调试器和 CC2530、因此您可以直接在它们之间连接 DD、DC、RESET、VDD 和 GND。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    呃……

    我没有比更薄的跳线。

    因此我无法连接目录。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您找到合适的 Dupont-wire 进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试测试。
    并检查电压、没问题。

    但未解决。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能给我拍照吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我自己解决了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能否详细说明您如何解决此问题、以便其他人也有类似问题、从而从中受益?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    下面是一个正常工作的连接。 我认为他可能没有连接红线、只通过 USB 为电路板供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 。 我知道如何配置它。 我问 是因为他/她在做这项工作时遇到了问题、我想知道他/她做了什么错误、所以其他人也有类似的问题、知道问题的确切位置。