您好!
我有一个基于 cc2650的 ZigBee 协调器、该协调器具有 ZNP 配置。 我正在使用附加的 ztool 脚本使其与终端设备连接。 如果我关闭并打开协调器、我需要自动连接 Endevice、因为我的协调器应该记得该器件。 我必须为此做些什么? 请在关联和连接终端设备后共享要使用的脚本吗?e2e.ti.com/.../coordinator_5F00_script.zjs.zip
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我有一个基于 cc2650的 ZigBee 协调器、该协调器具有 ZNP 配置。 我正在使用附加的 ztool 脚本使其与终端设备连接。 如果我关闭并打开协调器、我需要自动连接 Endevice、因为我的协调器应该记得该器件。 我必须为此做些什么? 请在关联和连接终端设备后共享要使用的脚本吗?e2e.ti.com/.../coordinator_5F00_script.zjs.zip
器件型号:CC2650
你(们)好
我们将 CC2650用作 Zigbee 协调器。 我们使用 ZNP 架构并运行 Z-tool 脚本、以建立协调器和终端设备之间的连接。
我们使用的 Z 工具脚本如下所示。
我们首次能够与协调器和终端设备建立通信(使用 Ubiqua 协议分析器进行检查)。
但是、在电路板通电后、当我们再次尝试建立连接时、数据响应不正确、我们无法在协调器和终端设备之间建立连接。
(当我们首次签入 Ubiqua 时、一个协调器与一个终端设备建立连接、但当我们尝试建立连接时、第二次出现多个终端设备、并且与早期终端设备的数据通信不正确、即协调器 对正确的终端设备(地址)无响应。
请大家告诉我该怎么做… ?
是否可以检查脚本文件...? 我是否需要对文件进行任何更改才能建立正确的连接...?
您好、Beuny、
请参阅以下主题、查看它们是否可以解决您的问题。
e2e.ti.com/.../594100
e2e.ti.com/.../582138
e2e.ti.com/.../508195
如果使用默认的 ZNP-bringup.zjs、您是否有任何问题? 您能否共享监听器日志? 是否在 ZNP 项目中定义了 NV_RESTORE?
此致、
Ryan