This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC1352P:如何从 Zigbee 插件打开 CCS 项目?

Guru**** 2831385 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2620, CC2652R

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/718063/ccs-cc1352p-how-did-open-ccs-project-from-zigbee-plugin

器件型号:CC1352P
主题中讨论的其他器件:CC2652R

工具/软件:Code Composer Studio

我尝试从 IAR ARM 8.30的最新 Zigbee .plugin 中打开 ZNP-Project、但获取错误编译。 我要下载并设置 CCS 8  

但是... 如何通过 CCS 打开项目?  当我从文件系统打开文件/打开项目时...  我在工作场所看不到 ZNP 的来源

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该使用导入并选择 CCS 项目来导入 ZNP。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅下面的详细信息。
    错误:无法解释工程'CCS'的元数据、因此导入失败。 请联系支持部门。

    导入错误
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试从 CCS 中的 TI Resource Explorer 导入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请尝试参阅 dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    默认情况下重新安装所有 SDK、CCS 编译全部。 但 IAR 有问题
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否详细说明什么是 IAR 问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当我尝试构建时、会出现下一个错误。  IAR 8.30

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否在 c:\ti 中安装了 XDC 工具?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 IAR 8.20.2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    当我使用 IAR 8.22.2编译 ZNP 示例时、我会看到相同的预编译操作错误。 能否帮助您验证此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否也安装了 CC13X2 2_20_00_71 SDK?

    我正在使用 IAR EWARM 8.20.2、并且没有遇到任何针对 CC1352P-2 ZNP 项目的 ZNP 项目错误

    编辑:为了确保您还在 c:\ti 目录中安装了 SDK、对吧? 如果不是、则必须手动修改 custom_argvars 文件以指向目录所在的位置。 然后清理工作区、关闭并重新打开工作区、然后重试。

    最棒的

    肖恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我检查路径。 全部安装到 C:\ti
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议尝试重新安装 SimpleLink Zigbee SDK 插件2.20版本、并使用 IAR EWARM 8.20.2。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我还安装了 CC13X2 2_20_00_71 SDK。 您是否知道从何处下载 IAR EWARM 8.20.2?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    您应该能够在以下位置找到 IAR EWARM 8.20.2: netstorage.iar.com/.../EWARM-CD-8202-14838.exe

    我尚未针对这些项目对 IAR 8.22.2+进行测试、仅在8.20.2上测试、我可以确认为 CC1352P-2正确编译 ZNP 项目。

    最棒的
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我重新安装 IAR EWARM 8.20.2、并确保在 C:\ti\下安装了 xdctools_3_50_07_20_core。 但是、我仍然看到以下构建错误。 您对如何解决此问题有什么想法吗?

    编译配置:ZNP -发行版
    正在更新生成树...
    执行预编译操作
    运行"C:\ti\xdctools_3_50_07_20_core/xs"-xdcpath="C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36\kernel\tirtos\packages;C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36\kernel\configuration\s\cspru.c 时出错("iar\s\configure_projects:-cr36_enu.c)
    Systems\Embedded Workbench 8.0\arm"--cc "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\bin\iccarm.exe"--device "CC2652R1F"--compileOptions "dummy.c -o C:\ti\simplelink_ZigBee_sdk_plugin_2_20_00_06\
    examples\rtos\cC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\Znp\tirtos\IAR\Debug\Obj --no_cSE --no_unroll --no_inline --no_code_motion --no_tbaa-no_cluster--no_scheduling --debug ---cnendian=litti=ic-m4-ccpu\m4
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_\TI\ZNPS\ZHCL\tos\tos\tirtos\tos\tos\tos\tos\ZNPS\tos\t
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNPS\tirtos\IAR/./../../common/config/f8wConfig.opts -fc:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\crtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_LAUNCHXL.XL.XL.XL.XL.XL.XT.
    Zstack\ZNP\tirtos\IAR/./../znp_cnf.opts -fc:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\common\rtos\\configos\\cpkg\compiler.opt.defs -pkg:
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/源代码-ic:\tisimplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/tracer -ic:\tisimplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/ti -ic:\ti_2620_kernelink_rtos_ic\ti_kernelink_cc2620_kernelink_kernel_kernel_kernel_ic\ti_cc36_kernel_kernelink_kernel_ic\ti_kernel_ic
    xdctools_3_50_07_20_core/packages -ic:\ti\xdctools_3_50_07_20_core/packages/xDC -DZNP_NPI -DBDB_Finding_binding_capable_enable=0 -DBOARD_DISPLAY_USE_UART -DICALL_MAX_NUM_TES=3
    -DNPI_USE_UART -DNPI -DCC26XX -DZCL_Identify -DZCL_Read -DZCL_BASIC -DZCL_ON_OFF -DAUTO_START -DxPOWER_MEAS -DMAC_PNM_MAX_NUMBER_OF_NODE=50 -DMMAX_DEVICE_TABLE 项=50
    -DxBOARD_DISPLAY_USE_UART -DxBOARD_DISPLAY_USE_LCD -DONE_PAGE_NVX -DONE_PAGE_NV_FUL_HDRx -DREQ_2_4G -DAUTO_ACK -DAUTO_CSMA -DFEATURE_GREEN _POWER -DDEVICE_family=cc26x0
    -DDeviceFamily_CC26X2 -DCC26X2R1_LAUNCHXL -DCCFG_FORCE_VDDR_HH = 0 -DSET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL=0x00 -DSET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE=0xC5 -DSET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER=0x0D
    -DSET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE=0xC5 -DHEAPMGR_SIZE=16000 -Duse_ICALL -DSTACK_LIBRARY -DxICALL_Lite -DxOSAL_PORT2TIRTOS -DRCN_APP_SPIN -dhAL_ASSERT_SPIN
    -DICALL_HOOK_ABORT_FUNC=halAssertHandler -Dxdc_runtime_Log_disable_all -Dxdc_runtime_assert_disable_all -DxPREAMBLE_compatibility -DFEATURE_FULL_FUNCTION_DEVICE
    -DxFEATURE_ENHANCED _ACK -DFEATURE_SYSTEM_STATS -DZDO_API_BASIC -DTC_LINKKEY_JOIN -DOAD_KET_NV_PAGES -DNV_RESTORE -DNV_INIT -DxFEATURE_MAC_SECURITY
    -DFEATURE_NON_BEAKER_MODE -DHOLD_AUTO_START -DDISABLE_GREENPOWER_BASE_PROXY -IC:\ti\
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ti154stack/common/boards/CC26X2R1_LAUNCHXL -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\ctos\rtos\CC26X2rx1_LAUNCHXrstack\CC26x1_LAUNCHXrnp\tos\tos\CC26x1_rtos\CC
    IAR\.. -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\simplelink_examples\ti\ti\rtos\bigbi_uelink\i\bigbuelink\i_uel
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\SOURCE \ti\Zstack/mt/iCall -IC:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_06\TI\Z2\IAR.\CC26xr\.\TI\Z2RUNCHxr\.\.\TI\Z.\TI\CC26xr\.\.\.\CC26xR1\.\.\.\.\TI.\.\TI.\Z.\CC26xRUNCH\.\.\.\.\.\.\
    Zstack/osal/src/common -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\Znp\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ZUSCM_00_inc \Z20_inc \sbigbios_00_inc \i_inc \i_uetooth\i_en\i_u\Z20_u_inc \Z20_inc
    examples\rtos\cC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/osal/src/CC26xx -IC:\ti_ZigBee_SDK_PLUGIN_2\ZIAR\X06.\XCL0\TI_Rx0\Z20\TI_RUNC24\.\TIOS\Z24\TI\.\Z24_RUNC24\.\.\.\Z24\.\.\TI_RUNC24\.\.\.\Z24\.\TI\.\TI\.\Z24\.\.\.\.\
    sources\ti\Zstack/services/src/AES -ic:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\../ccstack\ti\ti/cc26xx/ccs/services\ti/ccs/ti/cc26xx/ccs/services\/ti/ti/ccs/ti/ti./ccs/stack.\/ccs/services\./
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/services/ti/cn/ti/NV -ic\ximplelink_00_examples\Zigbee
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/services/src/src/nv/c26xx -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_rtm\z2r000\spr.\CC26xr\xr\CC26xr\xr\xr\.\TI\.\CC26xRxRxr\.\TI\TI\.\.\TI\Z2rxRxRxr\.\.\.\.\TI\.\TI\.\CC26xRxr\
    Zstack/services/src/saddr -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNPS\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\../simplelink_sdk\ti_data\sink\sink\sink\sink_services\clink\ti_sdk\sbigbers\sink\sink\sink\sink\sink\sink_main_bigbuel00
    examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/services/src/appasrt -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_rtos\Z2r000\Z2r000\IAR.\Z2r000\.\Z2r000\CCxr06.\Zxr.\.\Zxrq\.\Z2rq.\Zxr.\.\Z2r015\IAR_rtos\.\.\Zxr.\Zxr0\
    sources\ti\Zstack/stack/af -ic:\tisimplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNPS\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\SDK_bstack_examples\ti_b.\i_buetooth\b\b.\s\b\fs20_examples\cmware\ti_sdk\ti_b\b.\buetooth\b
    rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/stack/IAR -ic:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_00_06\TI\ZRUNCHX\TI\ZRUNCHx\TI.\CLK\ZRUNCH\TI.\TI.\CLK\Z2RUNCH\.\TI.\ZRUNCH\.\.\TI.\ZRUNCH\.\.\TI.\ZRUNCH\.\.\.\.\TI.\.\ZRUNCH\.
    -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\Znp\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\simplelink_examples\ti\ti\ti\Zstack/i_rtos\i\bigbers_uelink\i\20_en\
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\SOURCE \ti\Zstack/iCall/server -ic:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_00_06\TI\ZRUNC\TI\XCL.\TI\TI\ZRUNCHxr\.\.\TI\TI\.\CC26XCL\.\.\TI\.\TI\.\TI\XCL\.\.\TI\.\.\TI\.\.\TI\.\.\TI\.\.\.\TI\.\.
    Zstack/stack/NWK -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ZNPS\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\splelink\ti_sdk\z_back_ec\ti_uel06\texamples\z_rtos\ti_uelink\z_back_ec\ti_sdk\ti_uelink\z_uplelink\z_uetoots\
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\SOURCE \ti\Zstack/stack/sys -ic:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_06\ti\ZRTOS\ZIAR.\Z2stack\CC26xrstack\.\ZIAR.\.\Z2rstack\.\ZIAR.\.\.\.\Z2\.\ZCL.\.\ZIAR.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\ZCC26X
    TI\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ZStack/stack/zdo -IC\TI_LAUNCHX0\TI_CLK\TI_CLINK\TI_CLK\TI_CLK\CC2620_CLK\
    Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/NPI/src/inc -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHxr\ZIAR.\.\TI\Zstack\.\.\ZIAR\.\.\.\.\Zstack\.\.\.\.\ZIAR\.\.\.\.\.\.\.\.\.\Zstack\.\.\.\.\
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/zmcac/f8w -IC\TI_CLK\TI_CLK_EXCLINPLUG\TI_EXCLK\END\X06\TI_EXCL00_EXCL00_EXPLU
    Zstack\Znp\tirtos\IAR\..\..\..\./common/znp_app -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/fH -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti_154stack/ti_high_ti_stack\ti_ti_154\
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/inc -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/inc/cc13xx -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_36_source/ti_154stack/ti_zh_zh_/source/cc13xx -ic:\ti_zh_zh_zh_/simplelink_zh_ich_ich_zh_ich_zh
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx/2_4g -ic:\ti_cc26x2_sdk_20_00_36/simplelink_36/source/ti_track/ti_ti_ti_ti_154stack/ti_ti_ti_cc36_ti_ti_ti_zh_cc13xx/ti
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\./common -ic:\ti\simplelink_cc26x2_20_00_36/source/ti/ti/stack\154fH
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/high_level -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/inc -ic:\ti\simplelink_cc26ti_sdk_2_20_00_36_source/cc154xx/inc -ic:\ti_zh_cc15xx/cc13x2/cc36_inc -inc
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/low_level/cc13xx/2_4g -ic:\ti_cc26x2_sdk_20_00_36/simplelink_36/source/ti_track/ti_ti_ti_ti_154stack/ti_ti_ti_cc36_ti_ti_ti_zh_cc13xx/ti
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/heapmgr -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/hal/src/inc -ic:\tisimplelink_26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti_zh_source/ti154stack/ti_en/src/inc/inc -ic -ic:\ti_cc154stack_zh_ic\ti_en/simplelink_ic
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/hal/src/target/_common/cc13xx -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/iCall/ti/inc -ic:\ti_ics/cc26x2_rom_rom_20_cc36_sources/ti_rom_cc36_rom_rom_rom_ich2
    TI\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ti154stack/common/boards -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL_cc26xL_cc64x4/commons/ti_154ic\ti_stack/ti_boards\c64g/ti_154g\boards/simplelink_boards\c
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXl\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\..\..\..\./common/util -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_06\rtos\Z26xros\CC26x1r\ZxR2\ZxRxR\cmos\Z2rstack\CC26npin\Z2r1\Zxr1\Zxr.examples\
    ./common/util -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\Znp\tirtos\IAR\..\..\./common/config -ic:\ti\
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ti154stack/common/api/inc -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36\source\ti\devices\cc13ti_26x2_ccx2_sdk_20_64x2_source:\cccsv2_20_64x2_en_64x2_en_64x2_en_sdk_64x2_en_en_en_en_en_en_
    TI\DEVICes\cc13x2_cc26x2_v1/inc -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36\sources\ti\devices\cc13x2_cc26x2_v1/driverlib -DBUILD_ALL_devices -debug ------eSILENT -aeabi -thumb -v4=v4=v_suppress-v4=v_fpu -v050
    --dlib_config \"C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\INC\c\DLib_Config_Normal.h\"-OH"--linkOptions "-o C:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\ctos\CC26X2r1\ZUNCHXL\LAUNCHXL_Stack
    tirtos\IAR\Debug\EXE\ZNP.out --map C:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_ZSTACK_ZNPLO\tirtos\IAR\Debug\List\ZNP.MAP --config C:\TI_06_00_SDK_examples\cmisamples\cm_00_00_00_00_20000_bone.ti_00_bigbee
    rtos\cC26X2R1_LAUNCHXL.\Zstack\ZNP\tirtos\IAR\cc26x2lp.ICF -FC:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\Zti\tirtos\\config\IAR\common\cm.\configos\.\cm.\cm.\cpkg\.\cmos\.\cmos\.\cmos\.\cmos\.\c
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2_v1/driverlib/bin/IAR/driverlib.lib C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/display/lib/display.arm4f:\ti\ti\simplelink_cc26x2_36_devices/cc13x2_00_36_36_36_36/source/driverlib_
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/grlib/ccs/m4f/grlib.a C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/drivers/lib/drivers_cc26x2_v1.arm4f C:\ti\
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/drivers/rf/lib/rf_multimple_cc26x2_v1.arm4f C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/kernel/tirtos/packages/ti/dplels/lib/dplelink_sdk_c26x2_c20_00_m64x2_pruelf_muelink_c20_cpuelink_c20_00_muelf_cpuelink_c20_muelf_
    examples\rtos\cC26X2R1_LAUNCHXL.\Zstack\Znp\tirtos\IAR\..\./../library/tirtos/iar/bin/nwk_dev_all_cc2652.a C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ti154stack\library\tirtos\IAR
    bin/maclib_nosecure_cc2652_4g.a --silent --cpu=Cortex-M4F --redirect _printf=_PrintfSmall --config_def one_page_nv=1 --config_def one_page_nv_f_hdr=1 --semihosting --entry __IAR_program_out-start-out"
    --profile 发布--projFile "C:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ZNP\tirtos\IAR\ZNP.EWP"

    错误总数:1.
    警告总数:0
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否查看您的 IAR 中加载的唯一自定义 argvars 是否是项目的自定义 argvars? (Tools -> Configure Custom Argument Variables)。

    然后、在工作区选项卡中、您应该只能看到'CC26x2 TI-RTOS '、而内部全局不应该看到任何内容。

    要确认您正在尝试在 IAR 中编译 CC2652R ZNP 项目、从日志而不是 CC1352P-2 ZNP 项目判断、对吧?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、我只看到'CC26x2 TI-RTOS '、而内部全局应该不是任何内容。 我尝试了 CC2652R zc_light、CC2652R ZNP 和 CC1352P-2 ZNP 项目、都有相同的错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能帮我解决这个问题吗? 我尝试重新安装所有组件、但仍然看到此问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    首先、请验证以下内容:
    (1)您已在 c:\ti 中安装了 SimpleLink CC13X2 2_20_00_71 SDK、CC26X2 2_20_00_36 SDK 和 Zigbee 2_20_00_06 SDK。
    (2)确保在 c:\ti\ccsv8目录中安装了 CCS 8.1.0.00011。 您必须具有 v8、而不是 v7。

    如果以上陈述属实、请查看以下内容、以尝试复制/进一步调试此问题。

    如果上述条件为真、我们几乎肯定它与 custom_argvars 扩展不当有关。 这可能是由于使用8.20.2以外的 IAR 版本打开项目时出现问题、因为一旦在 IAR 中打开工作区、项目文件(.EWP)就会被扩展、并且可能会使项目混乱。 我知道、执行这些故障排除步骤可能会有些麻烦、但这只是为了复制我和其他几位开发人员在这里所做的工作、以测试我们是否能够成功构建这些项目。

    首先、当您进行构建时、您可以确定您记录的是"全部"、而不仅仅是"警告"、这样我们就可以看到是否有其他错误、这些错误可能会被显示为有用? 当您安装8.20.2时、您是将其作为新实例安装、还是在之前的8.22.2安装中安装了 IAR?

    由于工程已打开、这意味着工作区可能已错误地打开和扩展了工程文件。 您可能需要再次卸载并重新安装 Zigbee SDK 以确保所有新文件。

    如果您希望在重新安装之前测试此操作、只需确保在以前未打开的工程上测试它。

    1.确保打开 IAR 8.20.2而不是8.22.2。 我将这两个版本都作为不同的安装实例(即8.20.2位于 C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0中;8.22.2位于 C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0_2中)。 打开 IAR、而不首先打开任何工作区。
    2.打开后,检查以确认没有加载全局变量(工具->配置自定义参数变量)
    3.在验证没有加载全局变量后,尝试加载清理,而不是打开项目之前加载。
    4.验证该项目的自定义 argvar 是否已正确加载、并确保所有路径看起来都正确。
    5.立即尝试编译工程,并查看其编译是否成功完成预编译步骤。

    最棒的
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1.是的、我在 c:\ti 中安装了 SimpleLink CC13X2 2_20_00_71 SDK、CC26X2 2_20_00_36 SDK 和 Zigbee 2_20_00_06 SDK、并在 c:\ti\ccsv8目录中安装了 CCS 8.1.0.00011。

    2.我已经删除了 IAR EWARM 8.22.2并在 C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0中安装了8.20.2。

    3.我在最初打开 IAR 时不打开任何工作区,并验证没有加载全局 argvars

    4.我删除并重新安装所有 SDK 和 Zigbee 插件、以确保所有内容都是新的。

    5.我从 IAR EWARM 8.20.1打开 zc_light.eww (位于 C:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR 中)。

    6.我验证该项目的自定义 argvar 是否已正确加载,并且我确定所有路径都正确。

    7.编译工程、但仍收到以下预编译操作错误... 真的很令人沮丧…

    构建配置:ZC_light -释放
    正在更新生成树...
     
    0 个文件已删除。
    正在更新生成树...
    执行预编译操作
    运行"C:\ti\xdctools_3_50_07_20_core/xs"-xdcpath="C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36\kernel\tirtos\packages;C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36\kernel\configuration\s\cspru.c 时出错("iar\s\configure_projects:-cr36_enu.c)  
    Systems\Embedded Workbench 8.0\arm"--cc "C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\bin\iccarm.exe"--device "CC2652R1F"--compileOptions "dummy.c -o C:\ti\simplelink_ZigBee_sdk_plugin_2_20_00_06\
    examples\rtos\cC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\Debug\Obj --no_cSE --no_unroll --no_inline --no_code_MOTION --no_tbaa-no_cluster--no_scheduling --debug ---endian\ic=ti-cortexco-m4
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXl\Zstack\zc_light_tirtos\IAR -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\cc26X2rr1rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL__rtos\ti\zxrstack\ti_rtos\zxrstack\ti_rtos\ti_rtos\zxrxr
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light_tirtos\IAR/./../../common/config/f8wConfig.opts -fc:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\crtos\CC26X2XL_LAUNCHXL_RUNCHXL.R1\
    zstack\zc_light\tirtos\IAR/./../../common/config/f8wcoord.opts -fc:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\\con\rtos\\config\\con\rtos\\cpkg:compiler.opt.defs -pkg
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/源代码-ic:\tisimplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/tracer -ic:\tisimplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/ti -ic:\ti_2620_kernelink_rtos_ic\ti_kernelink_cc2620_kernelink_kernel_kernel_kernel_ic\ti_cc36_kernel_kernelink_kernel_ic\ti_kernel_ic
    xdctools_3_50_07_20_core/packages -ic:\ti\xdctools_3_50_07_20_core/packages/xDC -DAUTO_ACK -DZCL_READ -DZCL_DED -DBDC_REPORTING -DZCL_WRITE -DZCL_BASIC -DZCL_Identify -DZCL_ON_OFF  
    -DZCL_Scenes -DZCL_Groups -DZCL_LEVEL_CTRL -DAUTO_START -DxPOWER_MEAS -DMAC_PNM_MAX_NUMBER_of_NODE=50 -DMMAX_DEVICE_TABLE_ENTRINS=50 -DBOARD_DISPLAY_USE_UART  
    -DxBOARD_DISPLAY_USE_LCD -DONE_PAGE_NVX -DONE_PAGE_NV_FULL_HDRx -DFREQ_2_4G -DAUTO_ACK -DAUTO_CSMA -DFEATURE_GREEN 电源-DDEVICE_Family=cc26x0 -DDeviceFamily_CC26X2  
    DCC26X2R1_LAUNCHXL -DCCFG_FORCE_VDDR_HHHH=0 -DSET_CCFG_BL_CONFIG_BL_LEVEL=0x00 -DSET_CCFG_BL_CONFIG_BL_ENABLE=0xC5 -DSET_CCFG_BL_CONFIG_BL_PIN_NUMBER=0x0D  
    -DSET_CCFG_BL_CONFIG_BOOTLOADER_ENABLE=0xC5 -DHEAPMGR_SIZE=16000 -Duse_ICALL -DSTACK_LIBRARY -DxICALL_Lite -DxOSAL_PORT2TIRTOS -DRCN_APP_SPIN -dhAL_ASSERT_SPIN  
    -DICALL_HOOK_ABORT_FUNC=halAssertHandler -Dxdc_runtime_Log_disable_all -Dxdc_runtime_assert_disable_all -DxPREAMBLE_compatibility -DFEATURE_FULL_FUNCTION_DEVICE  
    -DxFEATURE_ENHANCED _ACK -DFEATURE_SYSTEM_STATS -DZDO_API_BASIC -DTC_LINKKEY_JOIN -DOAD_KET_NV_PAGES -DNV_RESTORE -DNV_INIT -DxFEATURE_MAC_SECURITY  
    -DFEATURE_NON_BEAKER_MODE -DHOLD_AUTO_START -DZCL_standalone -IC:\ti\simplelink_cc26x2_SDK_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ti154stack/common/boards/CC26X2R1_LAUNCHXL_IC\ti\-TI\-TI\-TI\_LAUNCHXL_IC\____ERXL
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\.. -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..
    ..\source\ti\Zstack/mt -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\TI_SDK_sink\i_plugin\mt_20\ti_rtos\.\ti_b.\i\i20_rtos\i\b\i_20000_en\i\i\i_en\mtinu\i\i_u\i_u\i_bu\
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\SOURCE \ti\Zstack/osal/src/CONAL -IC:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_00_06\ti_rtos\s\clos\rtos\\clos\s\clos\rtos\s\clos\rtos\s\clos\s\clos\rtos.\s\clos\s\clos\rtos\s\clos\rtos\s\clos\s\clos\rtos\s\clos\s\clos\s\cl
    Zstack/osal/src/inc -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\TI.\TI_SDK_sensor_20_mcu_00_plugin\ti_mcu_20\ti_mcu.\ti_bios_00_00_2006\ti_2006\ti_zh_memb.\ti_memb\ti_rts/simplelink\ti_
    examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/services/src/AES -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_rtos\z26xr0\s\clos\rtos\z2rx06\rtos.\z_rtos\zx026xr.\rtos\rtos\z_rtos\.\.\rtos\z_r026xr.\.\rtos\.\rtos\.\.\zxr026xr.\.\
    sources\ti\Zstack/services/src="AES/CC26xx -IC:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\ti\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\TI\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light/tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\Zstack/services/ti/nV/rtos_examples\clink\bigbee -c20_examples\cmware\x_en\x_examples\cmc6\bigb\x_uelink\x_c
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\SOURCE \ti\Zstack/services/src/saddr -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\ti_rtos\zrstack\s\clos\rtos\rtos\s\clif\.\rtos\rtos\s\cl.\rtos\s\cl.\rtos\s\cl.\rtos\s\cl.\rtos\s\cl.\rtos\s\cl.\rtos\s\cl.\cl.\s\cl.\
    Zstack/services/src/sdata -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\../source\Zstack\ti/apps\ti\srtos\s/sr.\s/sr.\s/sr.\s/sr.\s/sr.\s/srack\s/sr.\
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\splelink\TI\Zstack/stack/stack/af -IC\TI_CC2620_SDK_splexamples\c64x_rtos\Zigbee
    zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/bdb -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHxr\tos\zstack\ti\.\zstack\.\rtos\.\.\s\cmc\.\zstack\rtos\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\rtos\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light/tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\splelink\TI\Zstack/stack/gp -IC\TI_CLK_EXCL0\TI_CLK\TI_CLK_EXCLINPLUG\TI_EXG\CC2620_00_EXPLUG\TI_EXCLK\
    zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/iCall -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHxr\ti\zstack\.\.\i\.\.\i\.\.\.\.\.\.\zstack\./i\.\.\.\.\.\i\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light/tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\splelink\ti\Zstack/iCall/iCall/iCall/ximplelink_examples\cmos\x_20000_plugins\\ti_b.\ti_en\ti_bigb
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/stack/NWK -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\ti\zrtos\s\clos\rtos\rtos\s\clif\.\clos\rtos\s\cl.\rtos\s\clos\rtos\.\clos\rtos\s\clos\s\clos\.\rtos\.\rtos\s\cl.\rtos\s\cl.\cl.\rtos\.
    Zstack/stack/sec -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\..\samples\CC26X2RUNCHX\TI_20_sdk\ti_rtos\ti_stack\z_20_examples\ti_rtos\z_rtos\ti_bers_bet\z_rtos\x\x\ti_rtos\x\z
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/zcl -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\ti\zstack\zcl -ic\ti\simplelink_sdk_sdk_cl\rtos\rtos\rtos\ti_cl.\rtos\rtos\rtos\.\rtos\rtos\.\.\rtos\r.\.\rtos\r.\s\cl.\rtos\rtos\rtos\.\rtos\.\
    Zstack/stack/zdo -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\..\..\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\.\
    CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\..\..\..\source\ti\Zstack/zmac/f8w -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\ti_rtos\s\clos\rtos\rtos\.\rtos\s\cl.\rtos\rtos\s\cl.\rtos\rtos\.\cl.\rtos\rtos\.\s\cl.\rtos\.\rtos\s\cl.\rtos\rtos\rtos\.\cl.\cl.\rtos
    Zstack/stack/ui -ic:\tisimplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/fH -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/high_level -ic:\ti_cc26x2_sdk_2_ti_20_00_36/simplelink_36_source/ti_zh_cc_inc:\ti_cc64x2/cc36_inc
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/inc/cc13xx -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/low_level/ccc13xx -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/cc154stack/ti_low_1.36_1.html  
    -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/tracer -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/heapmgr -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti/ti/ti_154stack_zh_inc/inc
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/hal/src/target/_common -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/hal/src/target/_common/cc13xx -ic\
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/iCall/src/inc -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/ti154stack/rom -ic:\ti\
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ti154stack/common/boards -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ti_154g/ ti_stack/ti_boards/simplelink_154g_boards/simplelink_154g_boards/simplelink_g_
    simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\..\./common/util -ic:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\zxros\zxr2\examples\clon_zh_rtos\z2r_rtc\z2r1\zxr_zh_zh_examples \s\clos\
    tirtos\IAR\..\..\..\..\..\./common/util -ic:\ti\simplelink_ZigBee_SDK_PLUGIN_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\..\./common/config -ic:\ti
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/ti154stack/common/api/inc -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36\source\ti\devices\cc13ti_26x2_ccx2_sdk_20_64x2_source:\cccsv2_20_64x2_en_64x2_en_64x2_en_sdk_64x2_en_en_en_en_en_en_
    TI\DEVICes\cc13x2_cc26x2_v1/inc -ic:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36\sources\ti\devices\cc13x2_cc26x2_v1/driverlib -Diar_build - debug - silent -e - aeabi - thumb --v4=v_diag_fu_c - v4=v-config_dlib -v-v-v-v-c=v050\-config_fu_dlib -v-v-v_c=v_ecu_
    程序文件(x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 8.0\arm\INC\c\DLib_Config_Normal. h\"-OH\"-linkOptions "-o C:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\ztos\tirtos\tos\tos_rtos\tos\tirtos\r
    Debug\Explex\zc_light.out --map C:\tisimplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\Debug\List\zc_light.map --config C:\ti_00_examples\clink\z_00_00_examples\clug\z_00_inue_bigble-config C:\ti_00_00_00_examples
    rtos\cC26X2R1_LAUNCHXL.\Zstack\zc_light\tirtos\IAR\cc26x2lp.ICF -FC:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL.xr\Zstack\zc_light\config\tos\tis\rtos\con\con\cm.\cmos\rtos\rtos\\cmos\\cmos\con.\cmos\\cmand\cmos\cmos\cmos
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/devices/cc13x2_cc26x2_v1/driverlib/bin/IAR/driverlib.lib C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/display/lib/display.arm4f:\ti\ti\simplelink_cc26x2_36_devices/cc13x2_00_36_36_36_36/source/driverlib_
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/grlib/ccs/m4f/grlib.a C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/drivers/lib/drivers_cc26x2_v1.arm4f C:\ti\
    simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/source/ti/drivers/rf/lib/rf_multimple_cc26x2_v1.arm4f C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/kernel/tirtos/packages/ti/dplels/lib/dplelink_sdk_c26x2_c20_00_m64x2_pruelf_muelink_c20_cpuelink_c20_00_muelf_cpuelink_c20_muelf_
    examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\..\./../library/tirtos/iar/bin/nwk_zr_cc2652.a C:\ti\simplelink_cc26x2_sdk_2_20_00_36/examples/rtos/CC26X2R1_LAUNCHXL/t154stack\library\tirtos\IAR
    bin/maclib_nosecure_cc2652_4g.a --silent --cpu=Cortex-M4F --redirect _printf=_PrintfSmall --config_def one_page_nv=1 --config_def one_page_nv_f_hdr=1 --semihosting --entry __IAR_program_out-start-out"  
    --profile 发布--projFile "C:\ti\simplelink_zigbe_sdk_plugin_2_20_00_06\examples\rtos\CC26X2R1_LAUNCHXL_Zstack\zc_light\tirtos\IAR\zc_light.ewP"
     
    错误总数:1.
    警告总数:0

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最后、我在多次删除并重新安装 IAR、CC26x2/CC13x2 SDK 和 Zigbee 插件后进行此操作。 不知道根本原因是什么以及为什么是固定的。 总之、感谢您的帮助。