This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2630:CC2630 Linux 驱动程序

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, AM3352, CC2650, Z-STACK, CC2652R
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/684003/cc2630-cc2630-linux-driver

器件型号:CC2630
Thread 中讨论的其他器件: AM3352CC2650Z-stackCC2652R

您好!
客户在 Linux 下使用 AM3352。 他们希望在其中添加 Zigbee。 是否有适用于 CC2630的 AM335x Linux 驱动程序?

此致、Holger

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC2650将使用与 Linux 主机的 UART 通信,因此无需驱动程序。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Holger、您好!

    立即的解决方案是让客户使用 CC2650 ZNP 项目通过 UART 接口与 ZAP 连接、但由于存储器限制和缺少 Z-Stack 3.0支持、我建议他们考虑评估 CC2652R。

    此致、
    Ryan