This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:使用 Z-Stack Mesh 1.0.0时出现网络离开问题

Guru**** 2756805 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/683343/cc2531-issue-with-network-leave-while-using-z-stack-mesh-1-0-0

器件型号:CC2531
Thread 中讨论的其他器件: Z-stack

您好!

我目前 正在两个 CC2531 USB 软件狗上运行 Z-Stack Mesh 1.0.0、一个配置为协调器、另一个配置为终端设备。 关联后和从终端设备到协调器的数据传输、我将通过按键操作向终端设备发出从协调器到终端设备的网络离开命令、以调用以下 API。

UINT8 IEEEAddr[Z_EXTADDR_LEN];
APSME_LookupExtAddr (dstAddr.addr.shortAddr、IEEEAddr);
状态= ZDP_MgmtLeaveReq (&dstAddr、IEEEAddr、true、false、false);
此外、我已经验证了目标短地址和 IEEE 扩展地址。
尽管"状态"反映为成功、但使用监听器时、我无法看到任何数据包 OTA。 请提供建议。
谢谢您、
Abhay
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的终端设备的轮询速率是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它当前设置为10^6毫秒
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这意味着1000秒、对吧? 如果是、轮询时间太长、将不轮询 Leave 命令。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢陈、

    轮询率降低时、我能够查看数据包 OTA。 此外、我还能够以数据包的形式从群集 ID 为0x8034的终端设备获得离开响应。

    后离开时、MAC 会不断轮询来自协调器的数据。 因此、我假设 MAC 仍然处于关联状态、即使在网络离开后也是如此。 这是预期行为吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否在重加入标志=0时发送休假请求?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、重新加入标志设置为0。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果重新加入标志为0、器件应离开、并且无法执行任何轮询。 您是否可以附加监听器日志以显示此问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../2526.Sniffer_5F00_Data.psd

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    该器件响应不支持离开命令。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好、Chen、

    我已为终端设备启用 MT_ZDO_MGMT、之后它已停止轮询父级 POST 网络休假。 MAC 的状态是什么? 何时可以了解 MAC 取消关联功能?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    使用 Mgmt Leave 时,没有 MAC 取消关联。