Thread 中讨论的其他器件:CC2530、 CC2650
工具/软件:TI C/C++编译器
您好!
我将 CC2650 launchxl 用作终端器件、将 CC2530用作协调器。
我正在尝试开始协调器和终端设备之间发送的通信和数据。 我不使用 EZmode 进行数据传输、因此不会出现查找和绑定过程。 我已禁用编译器预处理器中的 ZCL_EZMODE。 我只有 ZSAK_MANUAL_START 才能开始发现过程。
我能够在协调器端建立网络。当我开始在终端设备端下载和调试代码时、在数据包监听器上、我看到关联请求成功、并向协调器轮询数据请求。 请参阅 PSD 文件 e2e.ti.com/.../NwkCommunication_5F00_8.psd 以了解有效性。 这是否意味着终端设备已加入协调器并已准备好发送数据?
当我调试代码时、我看到 params.state 为 ZSTART_State_Hold。 从代码中、我看到如果这是状态、则器件将再次初始化并再次执行该过程、但器件在保持后不执行任何操作。
请帮助。