This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530

Guru**** 2553450 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/718617/cc2530-cc2530

器件型号:CC2530

我们建立了一个由 协调器(ZNP)和100台路由器组成的 ZigBee 网络。路由器已被编程为向协调器报告某些属性。

所有节点同时通电时。 协调员将在启动后很快收到这些报告,但 一些报告在几分钟后未收到。

堆栈内核版本2.7

这些报告丢失的原因可能是什么?

在这种情况下,网络需要多长时间才能形成和稳定路由?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不建议让所有节点一次性通电。 我建议您按顺序打开它们的电源。 无论如何、如果您一次打开它们并看到此问题、则应使用 Ubiqua 检查消息丢失的原因。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、AViral、

    请参阅以下内容:

    e2e.ti.com/.../711257
    e2e.ti.com/.../679475

    此致、
    Ryan