This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538的加密模块证书

Guru**** 2763455 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/718633/cc2538-crypto-module-certificate-of-cc2538

器件型号:CC2538

CC2538上的 AES 引擎是否经过认证?

如果是、如果是、在哪里可以获得证书?

我们提供了用于 Crypto Validation 的产品、该产品一直在为 CC's Crypto 引擎请求 Cryppro certate

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们使用第三方模块、其中 IP 声称 AES 模块的行为符合给定标准、但我们尚未在芯片上运行 AES 的第三方评估。 通常、当您要认证产品时、AES 模块的证书不需要该证书、因为可能会使用错误的 AES 模块或代码中使用错误的加密。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们的评估机构正在询问所用 AES 块的 Cavs 编号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    抱歉、我们没有 AES 模块的 Cavs 编号。