主题中讨论的其他器件:CC2592、 CC2590、 Z-stack、 CC2531EMK、 CC2531
您好!
我厌倦了编译 ZStack 3.0、使用 ZTools 进行测试、使用外部 MCU 进行测试...请提供完整的工作映像十六进制文件。
CC2592连接到 CC2530、如文档第13页(P1.0、P1.1、P0.7):
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2592.pdf
非常感谢。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
我厌倦了编译 ZStack 3.0、使用 ZTools 进行测试、使用外部 MCU 进行测试...请提供完整的工作映像十六进制文件。
CC2592连接到 CC2530、如文档第13页(P1.0、P1.1、P0.7):
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc2592.pdf
非常感谢。
您好、Ryan、
我的设计很简单。 CC2530由外部 MCU 通过 SPI 接口进行控制、在本例中为 ESP32。
我想通过制作一个 ZC、另一个 ZED 来学习 ZB。 我遵循 CC2530ZNP 迷你套件中的示例。
- ZC 来自 Example_basic_comms_Coordinator sapi.c
- ZED 来自 Example_basic_comms_end_device_afzdo
模块 CC2530F256来自 Ebyte: http://www.cdebyte.com/en/product-view-news.aspx?id=123
PA 前端是 CC2592。
我尝试通过一些修改来构建 ZStack 3.0.1、以支持 CC2592。 构建固件正常、但不确定是否正常。
ZC 板唯一的优点是可以。 从0x45c0开始的状态为0x9。
但 ZED 是不好的。 从0x45c0开始的状态始终为0x2、不会更改为0x6 (ZED)。
也请参考我的另一个主题。
我对 Zigbee 的了解有限、接下来的调试工具也有限。 因此、接下来我无法继续。
尊敬的 Cuong:
我看不到 ZC APP_CNF_BDB_START_TING 表单(0x04)或转向器(0x02广播管理许可加入 ZDO 帧)网络的位置。 我也不知道路由器是如何执行网络转向的。 根据黄金推荐、使用 CC2531 USB 软件狗作为数据包监听器将极大地帮助您实际了解设备之间正在进行的通信。 以下是您可能已经了解的有关 CC2530迷你套件示例的教程 Wiki 页面: processors.wiki.ti.com/.../Tutorial_on_the_Examples
此致、
Ryan