This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:#Zigbee 认证、#ZigBee 兼容平台、#Zigbee Pro

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/717710/cc2530-zigbee-certification-zigbee-compliant-platform-zigbee-pro

器件型号:CC2530

大家好、

我有一个与认证相关的问题。

在开发过程中或认证之前,是否有任何工具可以验证所有功能(PIC)?

是否必须注册 ZigBee 联盟才能获得 ZTT 工具?

请分享信息/过程或指针以获取有关此方面的帮助。

配置文件:HA & ZLL

标准:ZigBee Pro

谢谢、

Babu B

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须注册为 Zigbee Alliance 成员并从 Zigbee Alliance 购买 ZTT。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢 INPUT YK CHEN。

    我正在寻找与 Bluetooth.org 上的 BT PTS 工具(开源)类似的工具。
    根据 PICS、我们可以使用该工具检查协调器/路由器/终端设备的 ZLL/HA 配置文件的所有功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    根据 PIC,没有这样的开放源码来检查协调器/路由器/终端设备的 ZLL/HA 配置文件的所有功能。