This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] RTOS/CC2630:检索 ZigBee MAC 地址

Guru**** 2972500 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/717245/rtos-cc2630-retrieve-zigbee-mac-address

器件型号:CC2630

工具/软件:TI-RTOS

您好!

我使用的是 TI 控制器 CC2630。

我需要知道如何从 TI 检索 Zigbee Mac 地址。

也是内部存储的 Mac 的存储器起始地址。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 zclport_getDeviceInfo 来返回包含 ieeAddr 字段中器件 IEEE 地址的 Zstack_sysNWkInfoReadRsp_t。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sherin、

    我建议使用 YK 建议的功能。 您可以在此处查看有关函数及其返回结构体的更多信息:
    dev.ti.com/.../group___zcl_port.html

    最棒的
    肖恩