This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:FW 刷写工具

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/716109/cc2538-fw-flashing-tool

器件型号:CC2538

您好!

我的客户正在使用 CC2538接近大规模生产、他正在寻找最佳的 FW 闪存工具、以便在大规模生产过程中直接在工厂中使用。

我会说 uniflahs ( http://www.ti.com/tool/flash-programr ),但我不确定...

您会推荐哪一个?

非常感谢您的参与

kr

Vincenzo

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TI 不提供用于大规模生产的工具,它们主要用于产品开发/调试。 对于大规模生产、请查看以下内容: dev.ti.com/.../
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们正在寻找已经过验证且具有良好设置示例支持的 ARM 解决方案。 您向我们发送一些程序员进行评估的建议听起来很不错、因为从程序员的详细信息来看、我们无法决定使用哪个程序员。 您可以为我们提供哪些服务?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们没有在 PCB 级别进行大规模生产的产品、因此我们对该市场上提供的产品没有第一手经验。