This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:带不平衡变压器的 CC2592

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/715823/cc2592-cc2592-with-balun

器件型号:CC2592

大家好、

我想减小 PCB 上的空间、天线和 cc2592之间的天线匹配电路占用了很多空间。 我可以在 CC2592和天线之间使用平衡-非平衡变压器(或任何其他匹配组件)吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不、这不存在、您必须遵循参考设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、我可以改为更改赛道形状吗?

    您喜欢跟踪图像上的蓝色轨迹吗? 履带长度当然相同。

    谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这将很大程度上取决于您如何放置和布局组件。 如果射频路径与参考设计中的路径不一致、则信号部分可能会绕过滤波器的各个部分并导致谐波过高。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助、我将尝试不同的设计并比较无线电性能。