This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:CE &FCC 合规性

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2531

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/715163/cc2531-ce-fcc-compliance

器件型号:CC2531

您好!

CC2531 USB 记忆棒 CE 是否兼容? 是否符合 FCC 标准?

如果是、是否可以获得证据(FCC ID、任何文档...) ?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    斯坦尼斯拉斯

    我们拥有这些产品、但您将无法将其用于您的认证需求。 我们在硬件上的认证类型不可转让给客户、因此即使您100%复制我们的参考设计、您仍需要寻求您自己的监管批准。

    此致、
    /TA