This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:CC2530加密网络休假

Guru**** 2581345 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/681681/cc2530-cc2530-encrypted-network-network-leave

器件型号:CC2530

    1) 1)向 希望离开网络的器件发送 ZDO_Mgmt_lefore_Req 命令、在所需参数中、目标地址设置为器件的 nwkAddr、extAddr 设置为器件的 extAddr。   但它始终失败,状态为 zdoUnsupported;  

   2) 2)我再次尝试、 目标地址设置为协调器的 nwkAddr、协调器是 默认信任中心、extAddr 设置为器件的 extAddr。  它能够成功执行;

我对此有疑问:

 在加密网络中,设备是否不能直接执行 ZDO_Mgmt_ley_Req 命令? 是否只能采用第二种方法来达到目的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须在项目中定义 MT_ZDO_Mgmt 以支持 ZDO_Mgmt_ley_Req 命令。