This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CCS/CC2630:是否有任何文档描述 CC2650和 CC2630仅使用 zegbee 时是相同的

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2630, CC2650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/681294/ccs-cc2630-are-there-any-documents-that-describe-cc2650-and-cc2630-are-the-same-when-only-using-zegbee

器件型号:CC2630
Thread 中讨论的其他器件: CC2650

工具/软件:Code Composer Studio

是否有任何文档介绍 CC2650和 CC2630仅在使用 IEEE802.15.4 (Zigbee)时是相同的。

我们有使用 CC2650或 CC2630的射频模块。 我们主要使用 CC2650、但有可能更改为 CC2630。

我们尝试为两者仅获取一个 FCC 编号。 但是测试机构说、他们需要任何描述这些内容的文档、这些文档在制造过程中是相同的

否则、它们必须同时测试(CC2650和 CC2630模块)  

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hiroshi 您好、

    我们没有任何明确说明您所经历的事情的文档。 但是、如果您在 TRM 中阅读数据表中的介绍、很明显、无线电是相似的、只是 CC2630的协议/PHY 受到限制。 例如、我们的套件仅适用于 CC2650器件、因为805.15.4 SW 在50和30之间实现了二进制兼容。

    谢谢、
    Fredrik
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Fredrik、

    感谢你的答复。
    我知道。 我将与测试机构中的某个人交谈。

    Regars、
    Hiroshi