This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650:cc2650

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, ENERGIA, CC1350

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/680666/cc2650-cc2650

器件型号:CC2650
主题中讨论的其他器件: EnergiaCC1350

我注意到、cc1350 Launchpad 和 Sensortag 可与 Energia 开发平台配合使用。 但是 CC2650 Launchpad 不包括在内-我认为这是由于一些 BLE 堆栈许可问题。 有人能否解释为什么无法使用 CC1350 Energia 开发平台开发 CC2650的代码。 两个芯片的结构非常相似、代码可以在这些 simplelink 产品之间共享。 这可能很明显、但如果有人能够解释为什么无法做到这 一点、我可以继续使用更传统的 CCS "C"方法。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有人可以评估"Energia"的位置? 它是否已被开发或不是一个流行的开发平台。 我想去看看,但我认为它可能是有限的,不再很受欢迎。 如有任何意见,请提出。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您打算在 CC2650或 CC1350上使用 BLE 功能、我建议您使用更具支持性的 TI BLE Stack。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为 BLE 堆栈可以被拉入 Energia 平台。 我真正关心的是、是否有人仍在使用 Energia? 与 CC1350 Launchpad 配合使用的 Energia 是否可以传输(某些情况下除外)到 CC2650 Launchpad。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从个人角度来看、Energia 更像是一个制作者项目、但仍有很多人将其用于原型设计。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的评论。 我将继续为该项目进行"C"编程。 我认为 Energia 可能会受到限制。