This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2650STK:在 cc2650stk 中 DRV5032FBDBZR 的应用是什么

Guru**** 2581785 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650STK, HDC1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/680088/cc2650stk-what-is-the-application-of-drv5032fbdbzr-in-cc2650stk

器件型号:CC2650STK
主题中讨论的其他器件: HDC1000

大家好、

DRV5032FBDBZR 在 cc2650stk 中的应用是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它可用作门接触传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HDC1000同时提供温度和湿度,那么为什么还包括 TMP007??
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它是一个演示板、用于显示不同类型的传感器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在该 STK 设计中、仅使用一个 SPH0644LM4H MEMS 麦克风进行噪声级检测、

    但根据典型应用电路中的传感器数据表、应使用2个传感器。

    我想了解1个传感器是否足以进行噪声检测、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这很可能是特定于应用的、不在本论坛的范围之内。

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    然后、对于该传感器包含在 STK 中的目标应用类型、TI 打算通过将该传感器包含在 STK 中来演示什么功能
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    [引用用户="YiKai Chen "]演示板显示了不同类型的传感器。

    此致、Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在 TI BLE Stack 中、SensorTag 示例涵盖了所有这些传感器。