This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:Z-Tool 脚本

Guru**** 2616395 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/679954/cc2530-z-tool-script

器件型号:CC2530

你好!

我可以使用 Z-Tool 的写脚本、以便从键盘或 wite 按键获取相同的数据吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道、ZTool 脚本不支持此功能。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我还有其他问题... 如何运行脚本以切换相同的外部事件?? 当我对 ZEngine.Complete(true 命令进行注释时、脚本会以超时终止。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Pavel、

    这不在 Z-Tool 的范围内、您应该在 CC2530上开发一个应用程序、该应用程序在接收到外部输入后执行所需的操作。

    此致、
    Ryan