This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2592:热参数要求

Guru**** 2933120 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/679919/cc2592-thermal-parameters-requirement

器件型号:CC2592
IC:CC2592RGV
 
请根据需要提供以下热性能数据以供进一步分析。
管壳温度
2.结温
3. RQJC (顶部和底部)(结至外壳)
4.  RQJA (结点至环境)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    Theta JA-High K:49.3
    Theta JC、顶部:52.2.
    Theta JB:26.0
    PSI JT:1.4
    磅/平方英寸 JB:26.0
    Theta JC:7.3

    /Richard