This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:能否在 SmartRF06EB 上使用 CC2530?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530EMK, CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/679073/cc2530-can-i-use-cc2530-on-smartrf06eb

器件型号:CC2530

您好!

我购买了 CC2530EMK、但它不能单独使用。
我可能需要"SmartRF05EB"才能使用 CC2530EMK。
但是、SmartRF05EB 是一项最终产品。
如果我使用"SmartRF06EB"、我可以使用 CC2530EMK、对吧?

可以给我一些提示吗? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不可以、您必须使用 SmartRF05EB 来实现 CC2530EMK。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您应该能够使用 EM 适配器 BoosterPack:

    www.ti.com/.../boost-ccemadapter

    与 CC 调试器配合使用:

    www.ti.com/.../cc-debugger

    BR
    Siri
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放。

    我应该从何处购买 SmartRF05EB?"仅"?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SmartRF05EB 仅作为 CC2530ZDK 套件的一部分销售。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您重放。

    如果我购买了"EM 适配器 BoosterPack"和"CC Debugger "、我可以调试(和编程) CC2530、对吧?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。
    我的问题已解决。

    我想很快购买"EM Adapter BoosterPack"和"CC Debugger "。