This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:ZStack 3.0未成功!

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/678566/cc2530-zstack-3-0-not-success

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他部件:CC2592Z-stack

您好!

我对 ZStack 感到非常沮丧。 我只想测试2个 ZigBee 模块之间的通信。 我有带 CC2592的 CC2530模块。

我找到了所有资源、但未找到合适的固件。 为什么没有可供下载的固件版本、如 Linux!!!

 

我下载 ZStack 3.0.1、在文件夹 dev 中找到1个固件、名为 Z-Stack 3.0.1/projects/Zstack/ZNP/CC253x/dev/CC2530ZNP-with -SBL.hex

使用此固件、我可以通过 SPI 进行连接、设置 ZC (0x9、OK)和 ZED (0x2 -不正常。 必须为0x6)。 但不成功。

ZStack 3.0.1的源代码删除了对 CC2592的支持、我按照论坛上的指南进行操作、编译成功。 但无法再通过 SPI 进行连接。

每次编译都会生成相同的文件/dev/CC2530ZNP-with-SBL.hex? 为什么?

那么、接下来该怎么做呢?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我知道,Z-Stack 3.0.1中的 ZNP 不支持 SPI 接口。 您只能使用 UART。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    i 刷写文件 CC2530ZNP-WIT-SBL.hex (为我的每个构建创建)、然后它可以通过 SPI 进行连接。 但将闪存文件 CC2530.A51存储在文件夹 exe 中、然后根本不运行。

    总之、经过多次测试、我发现 SPI 接口仍然正常工作。

    我不知道为什么在 ZStack 3.0版本中删除 SPI 接口(在文档中)。 在之前的文档中、与 UART 相比、SPI 接口是更好的选择。 尤其是、在我的设计中、我使用 SPI 来连接某些器件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我已回答您必须在另一篇文章中添加 HAL_PA_LNA_CC2592、我建议您再次进行测试。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Cuong:

    很高兴知道您能够解决您的 SPI 问题、我们应该解决此问题、并在您的另一个主题 e2e.ti.com/.../678588中继续对话

    此致、
    Ryan