Other Parts Discussed in Thread: CC2592, CC2530, Z-STACK
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CC2530 Thread 中讨论的其他部件:CC2592、 Z-stack
您好!
我对 ZStack 感到非常沮丧。 我只想测试2个 ZigBee 模块之间的通信。 我有带 CC2592的 CC2530模块。
我找到了所有资源、但未找到合适的固件。 为什么没有可供下载的固件版本、如 Linux!!!
我下载 ZStack 3.0.1、在文件夹 dev 中找到1个固件、名为 Z-Stack 3.0.1/projects/Zstack/ZNP/CC253x/dev/CC2530ZNP-with -SBL.hex
使用此固件、我可以通过 SPI 进行连接、设置 ZC (0x9、OK)和 ZED (0x2 -不正常。 必须为0x6)。 但不成功。
ZStack 3.0.1的源代码删除了对 CC2592的支持、我按照论坛上的指南进行操作、编译成功。 但无法再通过 SPI 进行连接。
每次编译都会生成相同的文件/dev/CC2530ZNP-with-SBL.hex? 为什么?
那么、接下来该怎么做呢?
谢谢。