Thread 中讨论的其他器件: Z-stack
工具/软件:TI-RTOS
大家好、
我想知道哪些文件对于 ZMesh 中的 ZigBee 网状网络功能绝对是必需的。 由于项目中有许多特定于电路板的(cc2538DK)文件和定义、因此我想知道 GenericApp 项目中的哪些文件仅与电路板相关(键、LED、LCD 等)
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
hal_dimer.c 中有注释
注意:以下映射在逻辑计时器之间完成
HAL_TIMER.H 和物理硬件计时器中定义的名称。
HAL_TIMER_0 -> HW 计时器3 (8位)
HAL_TIMER_2 -> HW 计时器4 (8位)
HAL_TIMER_3 -> HW 计时器1 (16位)
注:定时器代码假定只使用一个通道、通道0
计时器的频率。 目前不支持其他
通道。
注意:仅支持输出比较模式。 没有规定
以支持输入捕捉模式。
注意:不支持将计时器的输出映射到
物理 I/O 引脚