This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538如何连接到 SmartRF Studio 7?

Guru**** 2538955 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2520, CC2530, CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/677631/cc2538-how-do-cc2538-connect-to-smartrf-studio-7

器件型号:CC2538
主题中讨论的其他器件:CC2530CC2520CC-调试器、

您好!

CC2520和 CC2530连接 CC 调试器和 SmartRF Studio。

CC2538连接到 SmartRF Studio 的工具是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您将需要 XDS100v3、您可以在 SmartRF06上使用它。