This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2590:射频调优容差 FCC

Guru**** 2809715 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2590, CC2591, CC2592

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/677377/cc2590-rf-tune-up-tolerance-fcc

器件型号:CC2590
主题中讨论的其他器件: CC2591CC2592

您好!

要获得 FCC 批准、我们需要知道 CC2590的调整容差。 遗憾的是、数据表中没有相关信息。  

有人吗?

提前感谢您!

此致、
Markus

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请参阅 SWRA308的法规要求(适用于 CC2591)。 我想 CC2590也是如此。

    如果是新设计、最好使用 CC2592。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    我检查了 AN086 (www.ti.com/lit/an/swra308a/swra308a.pdf)、但它也没有关于调优容差的说明。 调谐容差为 Afak、即产品的预期最大输出功率变化、用于计算 FCC 的人体暴露。 似乎计算最近发生了变化、去年没有被请求。

    因此、必须有 TI 针对 CC2590的特别声明(因为它依赖于产品)。

    BTW。 CC2592的输出功率完全不同。

    此致、
    Markus
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您似乎正在寻找输出功率变化。 如果是、请参阅 CC2590数据表中的下表。

    谢谢、

    PM