This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538高频发射测试

Guru**** 2766685 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/701813/cc2538-cc2538-high-frequency-emission-test

器件型号:CC2538

我听从了你的指示。 发射降低了3dB。 但是、它仍然具有2.5dB 的故障。 请告诉我们如何进一步改进它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    您能否将您的最新设计(PDF 格式的原理图和 Gerber 格式的 PCB 布局)发送给我进行查看?
    我在上次的审核中看到了很多意见。 您是否实现了全部?

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果我将 Rbias 从56k 增大到100k、 则发射将减小10dB。 请告诉我、它通过将 Rbias 更改为100k 或不会产生负面影响。 我尝试添加一个4pF 电容器和10pF 电容器以与电阻器并联、并且发射没有改善。 我们是否可以采取任何其他措施来改善问题

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    请勿更改 Rbias 电阻值。 该电阻器设置内部电路的偏置电流(基准)。
    在发生故障的频率和 Tx 功率级别?
    什么是杂散频率?
    您能否发布测试结果图?
    如果您不愿意在该表格上摆姿势、则可以向我发送来自此论坛的 Freiend 请求。

    谢谢、
    PM
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ZigBee IC 设置为2475mH Rx 模式。 请找到回复结果。 它在4950MHze2e.ti.com/.../RE_5F00_Failure.pdf 附近失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    LO 频率(4950MHz)似乎泄漏。 因此、您需要进行调试以找到该辐射的路径。 这可能会从电源走线或通过射频路径发出。

    您是否进行了导电测量? 如果它位于导电路径中、则需要改进谐波滤波器和天线匹配。

    您是否尝试使用 SmartRF Studio 软件(从 SmartRF Studio 控制 CC2538、而不是从 ZigBee 代码运行)。

    谢谢、
    PM