This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:通道和 PANID

Guru**** 2614265 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2530

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/700284/cc2530-channel-and-panid

器件型号:CC2530

您好!

我使用的是使用 Z 工具的 CC2530主堆栈。

我在设置通道或 PANID 时遇到问题。

当我的器件设置为协调器、并且我想在其通道或 PANID 中进行更改时、我无法同时更改这两者、

但是、当我将其恢复出厂设置时、我可以使其同时变为两个状态。

我正在按照以下流程进行操作,请验证以下流程是否正确,或者我是否出错;

步骤1) SYS_OSAL_NV_Write

ID 03

偏移00

Len 01

值03

步骤2)硬重置设备。

然后、我使用对这两个值进行通道化  

1) UTIL_SET_PANID

2) 2) UTIL_SET_CHANNEL

然后在硬复位后对器件进行硬复位、我将执行 ZB_Start_Request  

然后、我的 paniid 和通道 ID 会重新引用、

但是,目前我需要更改这两个值,假设我需要一个以前的值(来自 PANID、渠道),然后我需要做什么...

请提出您的建议  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否意味着在 ZC 形成网络后动态更改 PANID 和通道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    不。。。
    我想使用 UTIL_SET_PANID...来更改它 但它不会在协调器中更新...我在读取配置参数中验证了它,它反映在那里
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您能不能指导我如何设置 PANID 和通道 ID ...其过程。
    可能是我做了一些错误。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我对您的描述感到困惑。 您能否详细说明您的测试步骤?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    一些类似的 E2E 帖子:

    e2e.ti.com/.../544994
    e2e.ti.com/.../676315
    e2e.ti.com/.../652794

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    我正在使用 HA 配置文件主堆栈。

    我想更改协调器的 PANID 和通道编号

    我遵循以下流程;


    步骤1:-我使用以下命令重置协调器

    OSAL_NV_Write
    ID 0x03
    长度0x01
    值0x03

    2.硬复位

    3. Util_set PAN ID

    0x1111 (PAN ID)

    TUIL_SET_Channel

    选择任何一个通道、如04 00 00 00 (1A)

    5.现在硬复位

    6. start_request

    7、PANID&通道 ID 的 GET_Info

    使用上述过程、我可以设置新通道和 PANID。

    假设我不想更改我的 PANID、我只想更改 Channel、反之亦然...

    我应该怎么做? 如果我遵循上述流程、则另一个单元将设置为其默认值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请建议
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您读取这两个值并将其存储在主机端、执行硬复位、并使用先前存储的信息和所需的更改来构建新的 Zigbee 网络。 您实现此应用的目的是什么?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ambar:

    我的上一篇帖子是否解决了您的问题?或者您是否有进一步的疑问?

    此致、
    Ryan
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Ryan、

    此配置的目的是假设我要指定我的网络。

    现在,我使用的过程与您建议的相同。 如果您有任何其他解决方案,请告诉我。

    谢谢