This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2530:如何检查 HGM 是否正常工作

Guru**** 2800955 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2530, CC2592, Z-STACK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/703978/cc2530-how-to-check-if-hgm-is-working

器件型号:CC2530
Thread 中讨论的其他器件: CC2592Z-stack

您好!
我想知道如何检查是否在 CC2530 + CC2592 ZigBee 器件的 Z-Stack 中激活了 HGM。 在 IAR 中、我将在何处设置一个断点来查看这一点、以及如何检查 HGM 是否正常工作(较高的 RX 灵敏度)?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    HGM 由 GPO 启用、因此您只需检查引脚状态。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是否有办法在 IAR 上检查接收器灵敏度是否得到提高?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不,没有。 我们使用 SmartRF Studio 7和信号发生器进行传导测试以验证它。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如何使用 SmartRF Studio 7进行验证?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您必须使用信号发生器生成进入 CC2530 (传导性)的信号、并将 CC2530连接到 SmartRF Studio 以检查接收信号的 RSSI。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在 HGM、CC2530 + CC2592是否消耗更多的功率?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它的功耗增加了多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    如果您查看 CC2592数据表、HGM 禁用消耗1.9mA 电流、HGM 启用消耗4mA 电流。