This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2531:Zigbee Siren (IAS 警告器件类型)的触发警报

Guru**** 2747405 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/703222/cc2531-trigger-alarm-of-zigbee-siren-ias-warning-device-type

器件型号:CC2531

大家好、

我遇到 Siren 设备触发警报问题、该设备是警告设备类型(设备类型 id=0x0403)。 以下是其输入集群:

基本集群:0x0000

标识群集:0x0003

警报群集:0x0009

IAS 区域群集:0x0500

通常、警告设备(0x0403)必须具有 IAS 区域(0x0500)和 IAS WD (0x0502)群集、但 Siren 仅具有 IAS 区域群集。 有人有关于 Zigbee Siren 器件的实验吗? 请帮帮我

此致、

Phu Tran