This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2420和 CC2650之间的通信

Guru**** 1826200 points
Other Parts Discussed in Thread: CC2650, CC2420
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/701431/communication-between-cc2420-and-cc2650

Thread 中讨论的其他器件:CC2650CC2420

您好!

我还在 https://e2e.ti.com/support/wireless_connectivity/zigbee_6lowpan_802-15-4_mac/f/158/p/498611/2098396#上找到了一个未解决的问题

使用 contiki 3.0中的 RME 示例广播在 telosb 和 cc2650之间进行通信。

在  project-conf.h 中添加以下行  

#define NETSTACK_CONF_FRAMER_802154  

解决了该问题。

对于我的项目、我的完整 project-conf.h 如下所示:

#define PROJECT_CONF_H_

#define IEEE802154_CONF_PANID 0xABCD
#define RF_CORE_CONF_CHANNEL 26.
#define NETSTACK_CONF_RDC_CHANNEL_CHECK_RATE 128
#define NETSTACK_NETWORK RIDE_DRIVER
#define NETSTACK_CONF_MAC CSMA_DRIVER
#define NETSTACK_CONF_RDC nullrdc_driver
#define NETSTACK_CONF_FRAMER_802154

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vara、

    如果我理解正确、您只需将解决方案发布到链接线程中的问题、对吧?

    如果是、感谢您的分享!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Edvard:

    是的、正确。 如果其他人在连接 CC2420和 cc2650时遇到问题,该方法可能会很有用:)