请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
Thread 中讨论的其他器件:CC2650、 CC2420您好!
使用 contiki 3.0中的 RME 示例广播在 telosb 和 cc2650之间进行通信。
在 project-conf.h 中添加以下行
#define NETSTACK_CONF_FRAMER_802154
解决了该问题。
对于我的项目、我的完整 project-conf.h 如下所示:
#define PROJECT_CONF_H_
#define IEEE802154_CONF_PANID 0xABCD
#define RF_CORE_CONF_CHANNEL 26.
#define NETSTACK_CONF_RDC_CHANNEL_CHECK_RATE 128
#define NETSTACK_NETWORK RIDE_DRIVER
#define NETSTACK_CONF_MAC CSMA_DRIVER
#define NETSTACK_CONF_RDC nullrdc_driver
#define NETSTACK_CONF_FRAMER_802154