This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CC2538:CC2538EMK

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CC2538

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/wireless-connectivity/zigbee-thread-group/zigbee-and-thread/f/zigbee-thread-forum/697454/cc2538-cc2538emk

器件型号:CC2538

您好!

我使用 SmartRF06EB 测试了 CC2538。

该文件随 SmartRF06EB 一起下载。

我在 Olimex 市场中有一个 TMS320-XDS100-V3。

但是、我无法下载电路板。

我测试了 EWARM 7.40和 TMS320-XDS100-V3。

IAR 消息为"Fatal error:failed to connect to the XDS emulator (connect ICEPick)...(致命错误:无法连接到 XDS 仿真器(连接 ICEPick)...)" (错误-182 @ 0x0)控制器检测到一个自身附近的电缆断开。 用户必须连接  

连接到控制器的电缆/仓体。 (仿真包7.0.188.0)会话中止!"

怎么了?

我的环境就是画面。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尝试使用 JTAG 而不是 cJTAG。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我尝试了 JTAG。
    IAR 消息为"Fatal error:Could not open the emulator board file:C:\Program Files (x86)\IAR Systems\Embedded Workbench 7.2_ARM-7403\ARM_CONFIG\DEBUGER\TexasInstruments\XDS\CC2538_XDS100v3_JTAG.dat 检查项目设置会话已中止! "
    文件不是路径。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议您联系 Olimex 寻求帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    它必须连接 J13 (5)的 VTref 和 J12 (1)的 VDD_SENSE。
    谢谢你。 ^^μ A
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您在这里分享您的经验。